Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
Video: ¿Cómo se instala la barrera de servicio PKSB1QOBF en los centros de carga monofásicos de baja corriente, QO, zapata principal fija?
Problema:
Características de diseño de productos

Línea de productos:
Centros de carga QO

Resolución:
La barrera de servicio PKSB1QOBF se utiliza SOLAMENTE con los centros de carga QO, serie 00_, (QO612L..,QO816L..y QO148L.) Centros de carga monofásicos de zapatas principales fijas cuando un interruptor automático de derivación se utiliza como interruptor automático principal de retroalimentación.
El kit contendrá 1 barrera de servicio y 1 tornillo de montaje.
El video adjunto SÓLO sirve para complementar las INSTRUCCIONES que vienen con el kit. Asegúrese de leer las instrucciones y toda la información de seguridad a continuación que se encuentra en las instrucciones ANTES de trabajar en cualquier equipo eléctrico.
Debajo del video se encuentra una copia en formato PDF de las instrucciones completas.
Danger label
Asegúrese de desconectar TODA la alimentación que suministra al equipo y verificar que la alimentación esté desconectada usando un dispositivo detector de tensión nominal adecuado, ANTES de trabajar en o con el equipo eléctrico.
1) Una vez que se hayan seguido todos los pasos de seguridad, comience la instalación del kit siguiendo las instrucciones.
2) Instale el interruptor automático principal de alimentación posterior QO de 2 polos adecuado y NO exceda el amperaje máximo indicado en el diagrama de cableado del centro de carga.
3) Inserte las lengüetas de la barrera de servicio en las ranuras del interruptor automático principal retroalimentado como se muestra en la FIGURA 1 de las instrucciones.
4) Introduzca el tornillo de montaje a través de la barrera de servicio y en la base del centro de carga. Apriete el tornillo a 25 lbs-pulg (2,8 N-m). VEA LA FIGURA 1 de las instrucciones.
NOTA: Es más fácil extraer la base interior completa de la caja del centro de carga, enchufar el interruptor principal de alimentación posterior, insertar la barrera de servicio, comenzar la rosca del tornillo, luego volver a instalar la base interior y continuar apretando el tornillo de montaje de la barrera de servicio.
NOTA: Las barreras en el servicio no permiten reparar el centro de carga mientras está energizado. DESENERGICE SIEMPRE toda la alimentación eléctrica del centro de carga antes de realizar cualquier trabajo en él.

NOTA DE LA NOTA:ASEGÚRESE DE SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES QUE VIENEN CON EL KIT Y NUNCA FUNCIONE CON EL EQUIPO ENERGIZADO.