Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Qué tamaño de tornillo de montaje se utiliza para TODAS las barras de tierra PK__GTA utilizadas en los centros de carga?
Problema:
Características de diseño de productos

Línea de productos:
Barras de tierra del equipo PK

Causa:
Instalación

Resolución:
A continuación, se muestra una lista de las barras de tierra utilizadas en los centros de carga, en la que se muestra el tamaño del tornillo de montaje para cada uno;
1) El PK3GTA1 utiliza un tornillo formador de roscas de cabeza troncocónica #8-32 x 0,68 pulg (con #2 Phillips drive). NO sustituya un tornillo autorroscante. Para comprar solamente el tornillo de montaje, pida el número de pieza 4020547201 (1-obligatorio)
2) PK7GTA utiliza un tornillo formador de roscas de cabeza troncocónica #8-32 x 0,68 pulg (con #2 Phillips). NO sustituya un tornillo autorroscante. Para comprar únicamente el tornillo de montaje, pida el número de pieza 2159414220 (se requieren 2)
3) PK9GTA utiliza un tornillo formador de roscas de cabeza troncocónica #8-32 x 0,68 pulg (con #2 Phillips drive). NO sustituya un tornillo autorroscante. Para comprar únicamente el tornillo de montaje, pida el número de pieza 2159414220 (se requieren 2)
4) PK12GTA utiliza un tornillo formador de roscas de cabeza troncocónica #8-32 x 0,68 pulg (con #2 Phillips). NO sustituya un tornillo autorroscante. Para comprar únicamente el tornillo de montaje, pida el número de pieza 2159414220 (se requieren 2)
5) PK15GTA utiliza un tornillo formador de roscas de cabeza troncocónica #8-32 x 0,68 pulg (con #2 Phillips). NO sustituya un tornillo autorroscante. Para comprar únicamente el tornillo de montaje, pida el número de pieza 2159414220 (se requieren 2)
6) El PK18GTA utiliza un tornillo formador de roscas de cabeza troncocónica #8-32 x 0,68 pulg (con #2 Phillips). NO sustituya un tornillo autorroscante. Para comprar únicamente el tornillo de montaje, pida el número de pieza 2159414220 (se requieren 2)
7) PK23GTA utiliza un tornillo formador de roscas de cabeza troncocónica #8-32 x 0,68 pulg (con #2 Phillips). NO sustituya un tornillo autorroscante. Para comprar únicamente el tornillo de montaje, pida el número de pieza 2159414220 (se requieren 2)
8) PK27GTA utiliza un tornillo formador de roscas de cabeza troncocónica #8-32 x 0,68 pulg (con #2 Phillips). NO sustituya un tornillo autorroscante. Para comprar únicamente el tornillo de montaje, pida el número de pieza 2159414220 (se requieren 2)

9) El PK15GTAL utiliza un tornillo formador de roscas de cabeza troncocónica #8-32 x 0,938 pulg (con #2 Phillips). NO sustituya un tornillo autorroscante. Para comprar únicamente el tornillo de montaje, pida el número de pieza 2159414302 (se requieren 2)
10) PK18GTAL utiliza un tornillo formador de roscas de cabeza troncocónica #8-32 x 0,938 pulg (#2 unidad Phillips). NO sustituya un tornillo autorroscante. Para comprar únicamente el tornillo de montaje, pida el número de pieza 2159414302 (se requieren 2)
11) PK23GTAL utiliza un tornillo formador de roscas de cabeza troncocónica #8-32 x 0,938 pulg (#2 unidad Phillips). NO sustituya un tornillo autorroscante. Para comprar únicamente el tornillo de montaje, pida el número de pieza 2159414302 (se requieren 2)