Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cuál es el tamaño del cable y el torque necesario para las barras de neutro de derivación ESTÁNDAR en todos los centros de carga Homeline y QO?
Problema:
¿Cuál es el tamaño del cable y el torque necesario para las barras de neutro de derivación ESTÁNDAR en todos los centros de carga?

Línea de productos:
Centros de carga QO y Homeline

Resolución:
A continuación se muestran los tamaños de cableado y torque estándar para las barras de neutro de derivación en todos los centros de carga Homeline y QO.

1) Terminal de barra neutra de derivación del centro de carga Homeline:
Rango de cableado TORQUE LB-IN
#4 CU/AL35
#6 CU/AL35
#8 CU/AL25
#10 - #14 CU20
#10 - #12 AL20

2) Terminales de barra neutra de derivación del centro de carga QO:
TORQUE LB-IN
Rango de cableado (AWG)Barra Con 2 Tamaños De Tornillo
Grande Pequeño
Barra Con 1
Tamaño del tornillo
1/0 - 3 CU/AL50... ...
4 CU/AL 45 ... 35
6 CU/AL45 2535
8 CU/AL40 1025
10 - 14 CU, 10 - 12 AL 35 10 20