Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
Arranque y apagado manuales de unidades Uniflair (PCO1)
Problema:
Arranque y apagado manuales de unidades Uniflair (PCO1)

Línea de productos:
TDCVXXXX, TUCVXXXX

Entorno:
Todos los números de serie

Causa:
Instalación/reparación

Resolución:

Arranque de la unidad
1. Desbloquee el interruptor principal.
2. Abra la puerta y retire el panel de cierre si es necesario.
3. Retire la pantalla metálica del panel eléctrico con un destornillador.
4. Coloque todos los interruptores automáticos en la placa eléctrica en la posición "I" (encendido).

1

5. Instale la cubierta metálica en el panel eléctrico y fíjela con los tornillos.
6. Verifique que todas las trampas estén precargadas con agua y que todos los tubos del sistema estén purgados de aire.
7. Para la tubería interna, es necesario retirar la lámina metálica de seguridad frontal.
8. Cierre la puerta y los paneles frontales.
2
9. En la interfaz de usuario, pulse el botón ENTER. Aparecerá una barra deslizante y un icono de ventilador en la pantalla.  Si se indica una alarma, consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento del Uniflair de agua helada y expansión directa.

Apagar la unidad
1. En la primera pantalla de la interfaz de usuario, pulse los botones UP o DOWN hasta que aparezca la pantalla SWITCH OFF UNIT.
2. Pulse el botón ENTER. Aparecerán los iconos siguientes.
3. Pulse el botón ENTER.
3

Para obtener información adicional, consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento del agua helada Uniflair y expansión directa.