Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
Uniflair SNMP (Protocolo Simple de Administración de Redes)

Problema:
Este documento describe el Protocolo Simple de Administración de Redes (SNMP, Simple Network Management Protocol ) Uniflair.

Línea de productos:
Uniflair

Entorno:
Todos los modelos y números de serie

Causa:
Instalar

Resolución:

Protocolo Simple de Administración de Redes

Simple Network Management Protocol

Simple Network Management Protocol

Las unidades, todas equipadas con una tarjeta RS485 auxiliar, se conectan entre sí mediante un cable serie RS485. La última unidad está conectada al resistor, la primera unidad está conectada a Webgate, que es la interfaz a la línea de la empresa ethernet, donde está el software de supervisión (administrador SNMP).

Material necesario:

· 1 webgate cada 16 unidades webgate

· 1 tarjeta serie RS485 para cada control; RS485 serial card

· 1 resistor (120 Ω). resistor (120 Ω).

pCOWeb pCOWeb es un dispositivo que permite conectar las unidades directamente a la línea Ethernet. Esta tarjeta sólo puede usarse en las unidades nuevas, como Leonardo Evolution o Amico con pCO1. pCOWeb transformar la unidad en un ordenador, con su número IP.

INSTALACIÓN

Las siguientes son las operaciones:

· obtener la red RS485;

· configurar cada unidad (dirección, velocidad y protocolo);

· configure e instale Webgate; evite conectar Webgate a la red ethernet. Antes de configurar

correctamente la dirección IP;

· configurar el software de supervisión de acuerdo con la tabla MIB (lista de variables disponibles y

direcciones).

Schneider Electric Mexico

Explora más
Producto:
Explora más
Producto: