Problema:
Este documento contiene una tabla de síntomas de presión y temperatura.
Línea de productos:
Todas Las Unidades De Enfriamiento.
Entorno:
Todos los modelos de productos, todos los números de serie.
Causa:
El propósito de este documento es proporcionar una comunicación clara sobre la relación entre la presión, la temperatura y el uso de la supercalefacción y el subenfriamiento para resolver problemas.
Resolución:
Tabla de síntomas de presión y temperatura:
| Síntomas expuestos * | Soluciones para el estado | |||||
| Succión Presión | Descarga Presión | Super Calor | Sub Refrigeración | Comp. Amperios | Síntoma | Soluciones posibles |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Carga ligera | Compruebe el filtro, la toma de velocidad del ventilador seleccionada, el motor del ventilador, la rueda y el capacitor. |
| ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | Carga insuficiente del refrigerante; baja carga; fugas | Compruebe si hay fugas en el sistema. Recupere el refrigerante, repare la(s) fuga(s), evacue el sistema a 500 micras y vuelva a cargarlo con refrigerante. |
| ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | - | Restricción en el circuito de refrigerante | Busque una diferencia significativa de temperatura en el punto de restricción. Posible clavija incorrecta del orificio de entrada (demasiado pequeña) o TXV atascada en el cierre. |
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | Carga intensa | Debido al flujo excesivo de aire a través de la bobina o el conducto de retorno abierto en un espacio no acondicionado. Compruebe la configuración de la toma de velocidad del ventilador (demasiado alta) y el conducto de retorno para ver si hay fugas. |
| ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | Bobina exterior restringida | Flujo de aire insuficiente en la bobina del condensador. Compruebe la limpieza de la bobina. Compruebe el motor, la cuchilla y el capacitor del ventilador del condensador. |
| ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | Carga excesiva de refrigerante; sobrecarga | Recupere el refrigerante del sistema y pese el refrigerante |
| ↑ | ↑ | ↓ | ↕ | ↑ | Aire y/o no condensable en el sistema | Recupere el refrigerante del sistema, evacue el sistema a 500 micras y pese el refrigerante. |
| ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | - | Dispositivo de medición de sobrealimentación | Compruebe que el tamaño de la clavija sea adecuado o que la bombilla de detección TXV esté suelta o que TXV esté atascada en la posición de abierto. |
| ↑ | ↓ | ↕ | ↕ | - | Compresor defectuoso | Es decir, funciona pero no funciona la bomba, se puede indicar un consumo de amperios anormalmente bajo y una temperatura del compresor anormalmente alta. |
| * "Normal" se refiere a las presiones, temperaturas y/o valores obtenidos en el flujo de aire nominal bajo un conjunto determinado de condiciones y supone que no se han realizado cambios en la carga de refrigerante de fábrica. | ||||||