!!!Contenido confidencial
Problema: El SAI aparentemente funciona normalmente con los interruptores de batería cerrados, pero las baterías no se están cargando y el cargador no se enciende manualmente después de un corte de energía prolongado o de una descarga profunda.
Comúnmente, puede ver otras alarmas como:
La batería no funciona correctamente.
La batería está por debajo del tiempo de funcionamiento mínimo aceptable.
Línea de productos: Galaxy VS (todas las versiones)
Causa: El SAI mide la tensión de CC durante la secuencia de puesta en marcha. Si la unidad detecta que la tensión no coincide con el voltaje de CC configurado para la unidad, no permitirá que el cargador vuelva a encenderse.
Resolución:
Si el voltaje de la batería no se encuentra dentro de los límites, el SAI mostrará que el voltaje de la batería no coincide haga clic en ese mensaje de error para ver las opciones. Si no se muestran las opciones, restablezca el controlador pulsando el botón de reinicio durante 2 segundos. Una vez que se reinicie el controlador, aparecerá el siguiente mensaje:
El voltaje de la batería está fuera del rango esperado; o bien las baterías se han cargado por sobretensión o la configuración de la batería es incorrecta. Compruebe la configuración de la batería. Si es correcto, pulse el botón "Anular" .
A continuación, confirme que la configuración de la batería sea correcta.
Después de presionar el botón de anulación, el cargador arrancará. Puede confirmar que las baterías se están cargando en la pantalla del inicio, el símbolo de la batería debe tener una flecha hacia arriba.
Nota 1: Este mensaje no está haciendo ninguna modificación en la configuración, sólo está habilitando el cargador después de un apagado por baterías bajas. Por lo tanto, se recomienda inspeccionar las baterías después de una descarga profunda para garantizar su confiabilidad.
Nota 2: No debe presionarse el botón de anulación si las baterías se han modificado físicamente (aumentar/disminuir las baterías, cambiar la solución de la batería, etc.)