Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
PDPM288G6H: El manual de instalación requiere una entrada de 4 cables ¿Es aceptable tener 3 cables?

Problema:
El manual de instalación requiere un cable de 4 hilos (3 fases + neutro + PE) para la entrada y salida.  Este PDU cuenta con un transformador. ¿Se puede instalar como entrada de 3 cables (3 fases + PE) con el transformador creando un neutro en la salida hacia la carga?

Línea de productos:
PDU Modular

Entorno:
Todos los modelos, todos los números de serie

Causa:
El cliente solicitó información ya que la instalación a 4 cables no estaba disponibles en el sitio. El manual de instalación, los diagramas unifilares y el manual de servicio no especifican por qué se requieren 4 cables.


One Line Diagram


Resolución:
No, este PDU requiere 4 cables en la entrada y la salida.
El neutro de entrada es necesario, ya que es el mismo neutro utilizado para la salida.  El autotransformador no tiene un punto de estrella para crear el neutro que necesita la carga.


Neutral Connection Point

Transformer Connections