Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Se puede usar un interruptor de 3 polos en una aplicación de 2 polos?

Problema:
Uso de un interruptor termomagnético de tres polos en una aplicación de dos polos o en un sistema monofásico

Línea de productos:
Interruptores de caja moldeada

Entorno:
Powerpact y Masterpact

Resolución:

  • Un interruptor de 3p puede ser utilizado en un sistema de 3 fases usando 2 o 3 polos.
  • Un interruptor de 3p puede ser utilizado en un sistema monofásico sólo si lo indican las marcas como se explica a continuación.

Como referencia:

  • De acuerdo con el artículo 240.85 del NEC: "Un interruptor con una tensión nominal determinada, como 240V o 480V, podrá ser aplicado en un circuito en el que la tensión nominal entre dos conductores no exceda la tensión nominal del interruptor".
  • De acuerdo con el libro blanco de UL, "Los interruptores automáticos de 3 polos son adecuados para usarse solamente en sistemas de 3 fases, a menos que estén marcados para indicar su uso en sistemas monofásicos, por ejemplo "Para conexiones de 1 fase, use dos polos exteriores" o una declaración equivalente. Un interruptor de 3 polos utilizado en lugar de un interruptor de 2 polos en un sistema de 3 fases, tal como un interruptor de 2 polos utilizado en un circuito derivado que en realidad es de dos fases de un sistema trifásico, es aceptable sin que el interruptor de 3 polos esté marcado específicamente".


POWERPACT M P y R

  • Los interruptores de tres polos marco M, P y R tienen una marca en la cubierta que indica "voltage monofásico use cualquiera de 2 polos".

POWERPACT L

  • Los interruptores de tres polos marco L con unidad de disparo micrologic (U31X, U33X, U43X, U44X, U53X y U54X) están marcados para uso monofásico, pero sólo en circuitos de 240Vac .  Utilice cualquiera de los 2 polos.

POWERPACT H y J

  • Los interruptores termomagnéticos de tres polos de marco H y J están marcados para uso monofásico, incluidos  los MCP.
  • Los interruptores de tres polos de marco de H y J con unidades de disparo estándar (U31X y U33X) están marcados para uso monofásico.

Powerpact B

  • Los interruptores de tres polos marco B no están marcados para uso monofásico.

POWERPACT Q

  • Los interruptores de tres polos QB, QD, QG, QJ no están marcados para uso monofásico.

EDB EGB EJB

    • Los interruptores EDB, EGB y EJB de tres polos no están marcados para uso monofásico.

      LA LH LAL LHL

      • Los interruptores de tres polos de tipo LA y LH están marcados para uso monofásico.  Utilice dos polos cualquiera.

      Interruptores obsoletos

      • Algunos interruptores obsoletos de tres polos están marcados para uso monofásico, pero la mayoría no lo están.  Verifique que la etiqueta si contenga la marca.