Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cuál es la barra de tierra que se utiliza en cualquier centro de carga QO y Homeline?

Problema:
Características de diseño de productos

Línea de productos:
Centros de carga QO y Homeline

Resolución:
Terminal principal = MLO
Interruptor principal = MB


Todas las barras de tierra PK están listadas para aceptar hasta (2) conductores debajo de cada tornillo de terminal para conductores de tamaño estándar del circuito (consulte FAQ000185155 para conocer los tamaños de los conductores para todas las barras de tierra PK).
AL FINAL DE ESTA FAQ HAY UNA LISTA DE NÚMEROS DE CATÁLOGO DE BARRAS DE TIERRA ESTÁNDAR DEL EQUIPO PK.

Con base en lo anterior, a continuación se incluye información general sobre TODAS las barras de tierra PK que se utilizan en cualquier centro de carga QO o HOM.


1) TODOS los centros de carga de espacio pequeño usarán las barras de tierra más pequeñas del equipo PK. Los centros de carga de 2 espacios usan la barra PK3GTA1, los centros de carga de 2 a 4 espacios usarán la barra PK4GTA y los centros de carga de 4 a 8, 6 a 12 u 8 a 16 espacios utilizarán la barra PK7GTA.

2) La mayoría de los centros de carga muestran en el etiquetado el rango de tamaños de barra de tierra que se pueden usar, por ejemplo "PK9--27GTA(L)". Esto significa que cualquier barra de tierra desde un la PK9GTA hasta PK27GTA puede usarse, como PK12GTA, PK15GTA(L), PK18GTA(L), PK23GTA(L), etc. El sufijo (L) significa que estos kits de barra de tierra vienen con una zapata de neutro de derivación grande.

El rango de barras de tierra que se pueden usar se indicará en el diagrama de cableado del centro de carga.

3) TODOS los centros de carga de construcción de doble fila (MLO o MB) tienen 3 ubicaciones de montaje para las barras de tierra, por lo tanto, se pueden usar múltiples barras de tierra en todos estos centros de carga. Los centros de carga tienen una símbolo de toma a tierra estampado en el gabinete del centro de carga, al lado izquierdo y derecho del interior y en la parte inferior del interior.


A continuación se muestra la parte del diagrama de cableado en todos los centros de carga de construcción de doble fila y convertible, que muestran los kits de accesorios del centro de carga y dentro de la línea roja es la información de la barra de tierra PK y el símbolo de la barra de tierra del equipo.
Image of box label showing PK ground bars

Estos son los números de parte de todas las barras de tierra estándar PK disponibles para los centros de carga QO o Homeline:
PK3GTA1, PK4GTA, PK5GTA, PK7GTA, PK9GTA, PK12GTA, PK15GTA(L), PK18GTA(L), PK23GTA(L), PK27GTA(L).
NOTA: El número dentro del número de parte "3" o "12" o "18" es el número de terminales que tendrá la barra de tierra particular.