Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cuál es la compatibilidad de MIB de RFC1628 con la tarjeta de gestión de redes 2 de UPS (AP9630/AP9631/AP9635)?


Problema

Compatibilidad de MIB de RFC1628 con la tarjeta de gestión de redes 2 de UPS (AP9630/AP9631)


Línea de productos

  • Tarjeta de gestión de redes 2 (NMC2): AP9630/AP9630CH, AP9631/AP9631CH, AP9635/AP9635CH

Medio ambiente

  • Todos los números de serie
  • Aplicaciones de firmware sumx y sy v5.1.7 o superior


Causa

Este artículo describe la compatibilidad con los sistemas UPS de APC y la MIB genérica de UPS RFC1628.


Resolución

La MIB autónoma define los objetos administrados estándar para los sistemas de alimentación ininterrumpida que se pueden administrar mediante SNMP. Actualmente, Schneider Electric sólo admite esta MIB con AP9630/AP9631 con sumx y sy APP v5.1.7 y superior. La MIB autónoma no es compatible con muchas funciones avanzadas y nuevas, como grupos de tomacorrientes. Por lo tanto, Schneider Electric recomienda utilizar su propia MIB de PowerNet para aprovechar al máximo la capacidad de monitoreo y administración de las UPS de APC y de otros dispositivos específicos de APC.

Para que la MIB autónoma funcione correctamente, también necesitará que los archivos/MIB de RFC1215, RFC1212, SNMPv2-TC, SNMPv2-SMI se carguen en el NMS SNMP o en el explorador MIB. La upsMIB se encuentra en .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.upsMIB (.1.3.6.1.2.1.33).

En lo que respecta a las interrupciones, una tarjeta de gestión de redes admite hasta (6) receptores de capturas. Cada receptor de capturas individual sólo puede configurarse para enviar interrupciones MIB autónomas O interrupciones PowerNet MIB de Schneider Electric. Puede configurar dos receptores de capturas como el mismo host/IP y configurar uno para interrupciones autónomas y otro para interrupciones PowerNet MIB si desea recibir ambas.  Si tiene cargadas la MIB autónoma y la MIB de PowerNet, puede recibir dos interrupciones para una alarma en particular: (1) se enviaron con referencia a upsAlarmDescr y la condición en particular descrita en upsWellKnownAlarms (.1.3.6.1.2.1.33.1.6.3) y (1) se enviaron a través de PowerNet MIB desde la MIB autónoma.

Además, tome en cuenta que las alarmas autónomas son nombradas por un OID autónomo, upsAlarmDescr, para permitir que una sola tabla refleje alarmas bien conocidas más alarmas definidas por una implementación en particular, es decir, como se documenta en la definición MIB empresarial privada para el dispositivo.

Dentro de la tarjeta de administración de red, los eventos MIB autónomos son informativos y están desactivados de manera predeterminada.