Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
Diferencia entre una tarjeta de gestión de redes y la función SmartConnect

Problema:
El cliente se pregunta ¿cuál es la diferencia entre NMC y SmartConnect? ¿Cuáles son las diferentes funcionalidades disponibles entre sí?

Línea de productos:
Compatible con todas las funciones SmartUPS / SmartConnect, NMC1 / NMC2 / NMC3 incluidas las integradas

Entorno:
Todos los modelos, todos los números de serie

Causa:
El cliente deseaba conocer la diferencia entre la función SmartConnect y una tarjeta de gestión de redes

Resolución:

Las unidades habilitadas para SmartConnect se denotan con "C" independiente en su sufijo (por ejemplo, SMT1500C, SMX1500RM2UC). Tenga en cuenta que existen otros modelos que ofrecen la función SmartConnect y la tarjeta de red agrupada, denotada por "C" y "NC" en su sufijo (por ejemplo, SMX1500RM2UCNC, SMT1500RM2UCNC).

A continuación se incluye información sobre SmartConnect y la tarjeta de gestión de redes, que también ayudaría a diferenciarlos entre sí:

SmartConnect
· Cargo por suscripción basado en un plan de 1 año/3 años/5 años
· Monitoreo de múltiples unidades desde una interfaz Web
· Capacidad de utilizar el cable serial o USB para instalar el PCSS como una solución alternativa de apagado de software
· Depende de la informática en la nube. No se puede acceder a la función en LAN mediante su dirección IP
· Otras funciones no están disponibles una vez que vence la suscripción.
SC


·Para obtener más información, consulte: Descripción general de SmartConnect


Tarjeta de gestión de red
· Se puede comprar como accesorio de SmartSlot adicional o se incluye con un UPS (SRT5K y superior, SRTL5K, SRTL2K/3K y SRYL UPS tienen NMC incorporada)
· Capacidad para monitorear y administrar múltiples dispositivos habilitados para redes usando una sola plataforma (usando Data Center Expert o Ecostruxure IT)
· Configurable para un apagado sin personal y sin problemas de los servidores conectados a un UPS, usando el software de PowerChute Network Shutdown
· NMC3 requiere un cargo por licencia para los upgrades de firmware a partir de v3.x y superior, ya sea 1 año / 3 años / 5 años / 6 años


sumx


·Para obtener más información, consulte: Descripción general de la tarjeta de gestión de red

Schneider Electric Mexico

Explora más
Producto:
Rango:
Explora más
Producto: