Asunto:
El SAI informa de: Evento de cargador de batería - código de evento 142 en la pantalla LCD del SAI o en los registros de eventos de la NMC
Línea de productos:
Smart-UPS SRT UPS Modelos excluidos los modelos Smart-UPS Ultra: SRTL2K y SRTL3K y SRTL5K
Causa:
Este evento puede ser causado por un fusible del cargador fundido, o baterías en mal estado.
Resolución:
Para determinar la causa de este comportamiento, realice los siguientes pasos de solución de problemas:
- Con la entrada del SAI conectada a la red de CA, desconecte todas las baterías del sistema: todas las baterías internas y cualquier batería externa, si se utiliza. Consulte el manual del usuario del modelo de SAI SRT adecuado para desconectar las baterías.
- Utilizando la pantalla LCD del SAI, navegue hasta la sección Estado y, en el menú Batería, seleccione Tensión. Consulte el manual del usuario del modelo de SAI SRT adecuado para navegar por el menú de la pantalla LCD del SAI.
. Nota: No es necesario realizar mediciones en el cargador del SAI ni en los terminales de la batería.
- Si la tensión que aparece en la pantalla LCD del SAI está por debajo del "Nivel de tensión" (consulte los valores siguientes), el fusible del cargador está fundido y es necesario sustituir el SAI.
- Si la tensión que aparece en la pantalla LCD del SAI está en, o por encima del "Nivel de tensión, es necesario sustituir las baterías.
. Una vez borradas las alarmas, se recomienda actualizar el firmware del SAI a la última versión. Consulte FAQ000190312 para actualizar el firmware del SAI.
| Modelos | Nivel de tensión |
| SRT Li-Ion 1-1.5kVA SRTL1000RMXLI(-NC) or SRTL1500RMXLI(-NC) | Si está por debajo de 48V, debe sustituir el SAI. Si es igual o superior a 48 V, debe sustituir la batería. |
| SRT Li-Ion 2.2-3kVA SRTL2200RMXLI(-NC) or SRTL3000RMXLI(-NC) | Si está por debajo de 48V, debe sustituir el SAI. Si es igual o superior a 48 V, debe sustituir la batería. |
| Modelos SRT 2.2kVA | Si está por debajo de 80V, se debe sustituir el SAI; Si está por encima de 80V, se debe sustituir la batería. |
| Modelos SRT 3kVA | Si está por debajo de 100V, se debe sustituir el SAI; Si está por encima de 100V, se debe sustituir la batería. |
| Modelos SRT 5-6kVA | Si está por debajo de 200V, se debe sustituir el SAI; Si está a 200V o más, se debe sustituir la batería. |
| Modelos SRT 8-10kVA | Si está por debajo de 200V, se debe sustituir el SAI; Si está a 200V o más, se debe sustituir la batería. |