Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cómo configurar los parámetros de apagado de red PowerChute en una tarjeta de gestión de red?

Problema:
¿Cómo se configuran los parámetros de apagado de red de PowerChute en una tarjeta de administración de red?

Producto:
PowerChute Network Shutdown versión 4.4.x y 5.x

Entorno:
Todos los sistemas operativos compatibles

Causa:
Informativa
.x

Entorno:
Todos los sistemas operativos compatibles

Causa:
Informativa

Solución:
El nombre de usuario y la frase de autenticación introducidos en los parámetros de PowerChute deben coincidir con los introducidos en la configuración de la interfaz de usuario web de PowerChute. Para ver los parámetros de PowerChute en la tarjeta de administración de red (NMC), inicie sesión en la tarjeta y vaya a Configuración y apagado; en la parte inferior de la página, verá los parámetros de PowerChute.

Para obtener ayuda con los requisitos de nombre de usuario, contraseña y frase de autenticación de PowerChute, consulte Schneider Electric Cuáles son los requisitos de nombre de usuario, contraseña y frase de autenticación para el apagado de red de PowerChute.

Opciones del menú NMC
Parámetros de apagado de PowerChute
Si HTTPS o HTTP no están habilitados, debe habilitar el que vaya a utilizar para la comunicación en los Parámetros de PowerChute para permitir una conexión. Si HTTP o HTTPS no están habilitados, verá el error No se puede conectar a https://ip address:443 o HTTP://ip address 80.
Error de registro con la tarjeta de red
Nota: HTTP está deshabilitado por defecto en la Tarjeta de Administración de Red. Al visualizar los parámetros de PowerChute, la opción para activar HTTP aparece en gris. Para utilizar HTTP, primero debe habilitar el acceso web HTTP y, a continuación, habilitar el acceso HTTP dentro de los Parámetros PowerChute, como se muestra arriba.
NMC Configure > Network > Web> Access MenuNMC página de configuración de acceso web