Asunto
Gestión de usuarios en StruxureWare Data Center Expert
Línea de productos
StruxureWare Data Center Expert (DCE)
- Appliance estándar (AP9470)
- Appliance para empresas (AP9475)
- Standard Appliance (AP9470)
- Enterprise Appliance (AP9475)
- Virtual Appliance (AP94VMACT)
StruxureWare Central (SWC)
InfraStruXure Central (ISXC)
Entorno
StruxureWare Data Center Expert (todas las versiones)
StruxureWare Central (todas las versiones)
InfraStruXure Central (todas las versiones)
Servidor de autenticación Active Directory (AD) u OpenLDAP
Resolución
Usuarios locales
- Eliminar usuarios
- Crear un grupo de usuarios
- Edición de un usuario o grupo de usuarios
- Edición de permisos de acceso a usuarios o grupos de usuarios
- Agregar/Eliminar Usuarios y Grupos de Usuarios dentro de un Servidor de Autenticación ya agregado
- Editar Permisos de Acceso de Usuarios o Grupos de Usuarios
- Eliminar un Servidor de Autenticación
Información adicional / Solución de problemas / Problemas conocidos
Información adicional / Solución de problemas / Problemas conocidos
Local: Creación de usuarios
1) Dentro del DCE Desktop Client navegue hasta el Menú Sistema y seleccione Usuarios y acceso a grupos de dispositivos.
2) Haga clic en Add User...
3) Rellene la información requerida/necesaria del usuario.
4) Si desea que el usuario forme parte de un grupo, seleccione el grupo dentro de la pestaña User Group membership.
5) Haga clic en Aceptar para crear el usuario.
Local: Creating User Groups
1) Dentro del DCE Desktop Client navegue hasta el Menú Sistema y seleccione Users and Device Group Access.
2) Haga clic en Add User Group....
3) Rellene la información de Grupo de Usuarios requerida/necesaria.
4) Haga clic en la pestaña Miembros del Grupo de Usuarios.
5) Seleccione (casilla marcada) los Usuarios que deben formar parte de este grupo.
Seleccione (casilla marcada) los Usuarios que deben formar parte de este grupo.
Local: Editing a User or User Group
1) Dentro del DCE Desktop Client navegue hasta el Menú Sistema y seleccione Acceso a Usuarios y Grupos de Dispositivos.
2) Seleccione (haga clic con el botón izquierdo del ratón una vez) un usuario o grupo de usuarios de la lista y haga clic en Editar.
3) Edite la información necesaria.
4) Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
Local: Borrado de Usuarios / Grupos de Usuarios
1) Dentro del DCE Desktop Client navegue hasta el Menú Sistema y seleccione Acceso a Usuarios y Grupos de Dispositivos.
2) Seleccione (haga clic con el botón izquierdo del ratón una vez) el Usuario o Grupo de usuarios.
3) Haga clic en Eliminar.
4) Confirme el nombre de usuario y haga clic en Sí para eliminar el usuario.
Local: Editing User or User Group Access Permissions
1) Dentro del DCE Desktop Client navegue hasta el Menú Sistema y seleccione Users and Device Group Access.
2) Haga clic en Device Group Access.
3) Seleccione (haga clic con el botón izquierdo del ratón una vez) el usuario o grupo de usuarios dentro del panel izquierdo.
4) Seleccione (haga clic con el botón izquierdo del ratón una vez) un grupo de dispositivos en el panel derecho.
5) Haga clic en Modificar acceso a grupo de dispositivos.
6) Seleccione los botones radiales deseados para Acceso de supervisión y Acceso de vigilancia.
7) Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
Remoto: Añadir un servidor de autenticación y usuarios/grupos
1) Defina un usuario dentro de su servidor AD/OpenLDAP que se utilizará para realizar la conexión.
2) Dentro del DCE Desktop Client navegue hasta el Menú Sistema y seleccione Usuarios y acceso a grupos de dispositivos.
3) Haga clic en la pestaña Servidores de autenticación.
4) Haga clic en Añadir servidor de autenticación...
- Introduzca la Dirección IP del servidor AD.
- Seleccione el Tipo de servidor.
- Haga clic en Siguiente.
5) Introduzca el DN de usuario vinculado, que es la ruta completa para vincular el usuario dentro de la estructura del servidor de autenticación.
- Se recomienda utilizar una cuenta de servicio para esta configuración. También puede optar por tener una contraseña que no caduque para este usuario en AD o sus usuarios podrían quedar bloqueados de la aplicación hasta que se resuelva.
- Consulte Determinación del DN de usuario vinculado para obtener más detalles sobre cómo obtener este valor.
7) Introduzca la Base de búsqueda donde se encuentran los usuarios y grupos dentro del servidor de autenticación AD/LDAP.
- Consulte Determinación de la base de búsqueda para obtener más información sobre cómo obtener este valor.
8) Haga clic en Siguiente.
9) Marque las casillas junto a los usuarios y grupos de usuarios. Seleccione Finalizar.
Remoto: Adding/Deleting Users and User Groups within an already added Authentication Server
1) Dentro del DCE Desktop Client navegue hasta el Menú Sistema y seleccione Usuarios y Acceso a Grupos de Dispositivos.
2) Haga clic en la pestaña Servidores de Autenticación.
3) Seleccione (haga clic con el botón izquierdo del ratón una vez) el Servidor de Autenticación.
4) Haga clic en Editar servidor de autenticación.
5) Haga clic en Siguiente dos veces.
6) Seleccione (casilla marcada) o Desmarque (casilla sin marcar) los usuarios y grupos de usuarios.
7) Haga clic en Finalizar para finalizar las adiciones/eliminaciones de usuarios.
Remoto: Editing User or User Group Access Permissions
1) Dentro del DCE Desktop Client navegue hasta el Menú Sistema y seleccione Users and Device Group Access.
2) Haga clic en Device Group Access.
3) Seleccione (haga clic con el botón izquierdo del ratón una vez) el usuario remoto o el grupo de usuarios remoto dentro del panel izquierdo.
4) Seleccione (haga clic con el botón izquierdo del ratón una vez) un grupo de dispositivos en el panel derecho.
5) Haga clic en Modificar acceso a grupo de dispositivos.
6) Seleccione los botones radiales deseados para Acceso de supervisión y Acceso de vigilancia.
7) Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
Remoto: Eliminar un servidor de autenticación
1) Dentro del Cliente de escritorio DCE navegue hasta el Menú Sistema y seleccione Acceso a usuarios y grupos de dispositivos.
2) Haga clic en la pestaña Servidores de autenticación.
3) Seleccione (haga clic con el botón izquierdo del ratón una vez) el Servidor de autenticación.
4) Haga clic en Eliminar.
5) Confirme el Servidor de autenticación y haga clic en Sí para eliminar el Servidor de autenticación.
Remoto: Determinación de Bind User DN
1) Abra Windows Powershell y ejecute el siguiente comando, asegurándose de reemplazar "binduser" por el nombre de usuario del usuario que desea utilizar para conectarse al servidor de Active Directory.
Get-ADUser -Identity binduser | select DistinguishedNameSi recibe un error es probable que necesite descargar e instalar RSAT (Remote Server Administration Tools) de Microsoft
Ejemplo Resultado:
NombreDistinguido ----------------- CN=nombredeusuario,OU=Admins,OU=NAM,OU=Países,DC=ejemplo,DC=com3) Ejemplo de DN de usuario enlazado del paso 2 para introducir en el campo DN de usuario enlazado:
Remoto: Determinación de la Base de Búsqueda
1) Abra Windows Powershell y ejecute el siguiente comando, asegurándose de sustituir "OU_Name" por el Nombre de la Unidad Organizativa del usuario que desea utilizar para conectarse al servidor de Active Directory.
Get-ADOrganizationalUnit -Filter 'Name -like "OU_Name"' | select DistinguishedNameSi recibe un error es probable que necesite descargar e instalar RSAT (Remote Server Administration Tools) de Microsoft: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45520
Ejemplo Resultado:
Nombre Distinguido ----------------- OU=Admins,OU=NAM,OU=Countries,DC=example,DC=com3) Una vez obtenido un resultado, el Bind User DN debe ser el resultado completo.
Información adicional
Por favor, asegúrese de consultar Data Center Expert | Consejos para configurar la integración de Active Directory para obtener más información y consejos. Nota para las conexiones del puerto 636: DCE no admite certificados comodín. El nombre de host del servidor tiene que ser el nombre común en el certificado si no coinciden en cualquier capacidad fallará.
Los usuarios remotos de AD/LDAP no se pueden añadir a los grupos locales
.
La base de búsqueda de AD/LDAP puede ser demasiado grande
- DCE soporta bases de búsqueda de hasta 10000 objetos, incluyendo: Usuarios, Grupos de Usuarios, Contenedores, etc.
- Se pueden crear múltiples servidores de autenticación si la configuración del servidor de autenticación lo permite. Dentro de cada entrada de servidor de autenticación respectiva, los usuarios y grupos de usuarios deben estar en esa base de búsqueda respectiva.
Los usuarios y grupos de usuarios de AD/LDAP deben estar dentro de la misma base de búsqueda
Los usuarios de Active Directory deben iniciar sesión con nombres de usuario anteriores a Windows 2000
- La sintaxis del usuario puede ser ligeramente diferente del nombre de usuario utilizado para iniciar sesión en otros sistemas.
- El nombre de usuario debe utilizarse exactamente como se muestra en el nombre de usuario de Pre-Windows 2000.
- Si hay un espacio dentro del nombre de usuario, intente iniciar sesión utilizando comillas alrededor del nombre de usuario, EJEMPLO: "John Smith"
Tipo de Grupo de Directorio Activo
Asuntos relacionados con la base de búsqueda que contiene un objeto que empieza por #
Usuarios protegidos
- Más información sobre Grupos Protegidos: https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-R2-and-2012/dn466518(v=ws.11)
Los usuarios ya no pueden iniciar sesión en DCE tras cambiar la estructura de Active Directory u OpenLDAP.
No se pueden eliminar grupos de Active Directory (servidor de autenticación desconectado)
- Si el servidor no puede volver a ponerse en línea con la misma IP o nombre de servidor, póngase en contacto con el servicio técnico local para obtener ayuda.
"No se puede acceder al host" mensaje durante la configuración del servidor de autenticación
- El equipo cliente debe tener acceso en la red al servidor de autenticación, ya que está realizando la conexión durante la configuración.
- Cuando finalice la configuración, el dispositivo DCE se conectará a los servidores de autenticación para la verificación del usuario. La conexión entre el Cliente y el Servidor de autenticación sólo se utiliza durante la configuración del Servidor de autenticación.
Después de actualizar a 7.8.0.46, los usuarios que se añaden a través de grupos de Active Directory ya no pueden autenticarse.