Problema:
¿Cuál es la diferencia entre un CT de barra y un CT de ventana?
Línea de productos:
Transformadores de corriente (CT's - Current Transformers)
Resolución:
Un CT de barra es un CT en línea, mucho más costoso y se monta alineado con las barras de bus (atornillado a ambos lados). El CT de barra está totalmente aislado del voltaje del switchgear. Un CT de tipo ventana tiene una tensión nominal de 600 voltios y por él pasan los cables aislados de entrada o salida. Los cables aislados de alta tensión pasan a través del orificio o "ventana" situado en el centro del TC. Este tipo de TC es mucho menos costoso que el de barra.