Netbotz 750/755
Problema:
Uso de caracteres especiales para las contraseñas de root y superusuario
Línea de productos:
Netbotz 5.x
Entorno:
NBRK0750, NBWL0755, potencialmente cualquier firmware
Causa:
Aunque se admiten la mayoría de los caracteres especiales para la contraseña de root y superusuario, incluir % o + en su contraseñale bloqueará.
Cuando la contraseña tiene cualquiera de los 2 caracteres especiales no admitidos, el dispositivo aceptará la contraseña sin ningún mensaje de error. Sin embargo, al iniciar sesión con la contraseña, aparecerá un mensaje de error que indica que el nombre de usuario o la contraseña son incorrectos.
Solución:
Estos caracteres especiales !@#$^&*<>?-=./"()|son aceptados por el dispositivo. Cualquier combinación de estos caracteres debería funcionar.
Si su contraseña de root o superusuario incluye % o +, siga el procedimiento de restablecimiento de contraseña que se indica a continuación.
NetBotz 750 | Restablecimiento de la contraseña perdida de una cuenta root
NetBotz 700 | Restablecimiento de la contraseña perdida de una cuenta de superusuario (interfaz web)
NetBotz 700 | Restablecer la contraseña perdida de una cuenta de superusuario (interfaz web)