Problema:
Necesita configurar el nombre de usuario, la contraseña y la frase de autenticación de la interfaz de usuario web de PowerChute Network Shutdown.
Producto:
PowerChute Network Shutdown versión 4.4.x y 5.x
Entorno:
Todos los sistemas operativos compatibles
Causa:
Informativa
Solución:
El nombre de usuario se utiliza para iniciar sesión en la interfaz de usuario web de PowerChute y para iniciar sesión en la tarjeta de administración de red asociada. La frase de autenticación se utiliza para autenticar las comunicaciones entre PowerChute y la tarjeta de gestión de red (NMC). Por lo tanto, debe configurar estos valores para que sean los mismos en ambos.
Vea Schneider Electric FAQ000278156 para obtener ayuda sobre la configuración de los parámetros de PowerChute en la tarjeta de gestión de red.
- El número máximo de caracteres para el nombre de usuario es 10.
- La frase de autenticación debe tener entre 15 y 32 caracteres ASCII.
- La contraseña especificada aquí es exclusiva de PowerChute. La contraseña requiere:
- Un mínimo de 12 y un máximo de 128 caracteres de longitud Ver NOTA a continuación.
- Una letra mayúscula y minúscula
- Un número y un carácter especial
- El nombre de usuario no puede formar parte de la contraseña.
- Las contraseñas con espacios en blanco al principio y al final se eliminan.
- Las contraseñas que contienen un espacio en blanco se mantienen.
NOTA: " Para las versiones de PowerChute 4.x, 5.0, y 5.1 el límite máximo de caracteres permitido para la contraseña es de 32. PowerChute validará y permitirá establecer una contraseña de 128 caracteres. No se mostrarán errores como parte de la validación. Sin embargo, los usuarios no podrán iniciar sesión con una contraseña de más de 32 caracteres."
A partir de PowerChute versión 5.2 los requisitos de contraseña se han reforzado y simplificado - mínimo 12 caracteres y máximo 128 caracteres de longitud.
Los cambios en el nombre de usuario, contraseña y frase de autenticación se registran en el registro de eventos de PowerChute.
Si olvida su nombre de usuario o contraseña de PowerChute, consulte Schneider Electric FAQ000258654
Si PowerChute está registrado con más de un NMC, todos ellos deben utilizar el mismo nombre de usuario y frase de autenticación.