Asunto
¿A qué se refieren los fallos heredados dentro de la Utilidad de configuración de SmartSlot de E/S de contacto seco AP9613/AP9614?
Línea de productos
- Gestión de dispositivos UPS
- AP9613 - Tarjeta SmartSlot de E/S de contacto seco
- AP9614 - Tarjeta SmartSlot de E/S de contacto seco
- Todos los números de serie
- Todas las versiones de firmware
Causa
Estas opciones de fallo heredadas provienen de la tarjeta SmartSlot de E/S de relé AP9610 y de las tres configuraciones disponibles con esa tarjeta anterior para la salida nº 6. Se pretende que sean configurables también para AP9613/AP9614, especialmente para entornos con tarjetas AP9610 y AP9613/AP9614. Más información a continuación.
Resolución
Los elementos "Fault Legacy" de la utilidad de configuración de la tarjeta SmartSlot de E/S de contacto seco se refieren a las configuraciones "legacy" disponibles para la salida nº 6 en la configuración nº 1, nº 2 o nº 3 con la tarjeta SmartSlot de E/S de relé AP9610 más antigua. Si desea imitar el comportamiento de la antigua salida nº 6 del AP9610 en las configuraciones nº 1, nº 2 o nº 3, utilice las configuraciones heredadas 1, 2 o 3.
Dado que el AP9610 sólo es compatible con unidades del modelo UPS-Link de estilo antiguo, los fallos heredados (que pueden ser diferentes en los distintos modelos de SAI) sólo funcionan con esos tipos de unidades, mientras que "Fault" debería utilizarse más con SAIs Micro-link más nuevos en los que no necesariamente quiera imitar el comportamiento de la salida #6'en el AP9610.
Adjuntas a esta base de conocimientos están las definiciones de fallo utilizadas por los SAIs de estilo UPS-Link o Micro-link respectivamente que se considerarían Fallo.
Figura 1: Configuraciones disponibles de la tarjeta SmartSlot de E/S de relé AP9610 descatalogada.
Algunos ejemplos de Fallos Legados pueden incluir una sobrecarga, un bypass de hardware o un fallo del cargador de batería - como se ha definido anteriormente.