Asunto
Se ha olvidado la contraseña de superadministrador
Línea de productos
- Accesorios Rac - Conmutadores KVM
- KVM1116P / KVM1116R
- KVM2116P
- KVM2132P
Entorno
Todas las revisiones de firmware, todos los números de serie.
Causa
Se desconoce la contraseña
Resolución
Realice el siguiente procedimiento de restablecimiento de contraseña:
- Apague la alimentación del conmutador KVM. Abra la cubierta superior del conmutador KVM y cortocircuite el puente marcado con "Restaurar contraseña predeterminada". Dependiendo del modelo, el puente puede estar etiquetado de forma diferente. Consulte el cuadro siguiente.
Modelo KVM Número de puente y etiqueta en la placa base KVM KVM1116P / KVM1116R J8 - Restaurar contraseña KVM2116P J25 - Restaurar contraseña KVM2132P J25 - Restaurar contraseña
(La parte trasera del KVM2132P se muestra en la parte superior de la imagen)
(La parte frontal de la KVM2132P se muestra en la parte inferior de la imagen)- Con el puente cortocircuitado, encienda el conmutador KVM y espere a que los LED del panel frontal del KVM parpadeen al unísono. Cuando empiecen a parpadear, el reinicio se habrá completado.
- Vuelva a colocar el puente en la posición abierta, desconecte la alimentación del conmutador KVM y vuelva a colocar la cubierta.
- Vuelva a conectar la alimentación del dispositivo.
Los nombres de usuario y contraseñas asignados se borrarán. Inicie el OSD con el nombre de usuario/contraseña predeterminado, que es apc/apc para KVM1116P, KVM2116P y KVM2132P.
Para ver un tutorial de vídeo sobre este procedimiento, consulte a continuación:
Nota: Algunos KVM1116R's pueden tener su puente etiquetado como "Default Password":