Asunto:
Clasificación de la Clase de Precisión en Transformadores de Corriente (TC's)
Línea de Producto:
Transformadores de Corriente
Entorno:
Aplica a Transformadores de Corriente (TC's) de SquareD/Schneider Electric
Causa:
Muchos Transformadores de Corriente (TC's) están clasificados tanto para Precisión de Relevadores de Proteccion como para Precisión de Instrumentos de Medición conforme a ANSI. Este FAQ se refiere a la Clase de Precisión de Relvador.
Resolución:
La clase de precisión de relevador se designa por dos símbolos que describen efectivamente la capacidad del transformador de la siguiente manera:
C significa que la relación del transformador se puede calcular, es decir, en un transformador de corriente tipo ventana con devanados uniformemente distribuidos. La clasificación C se refiere a un diseño de baja reactancia.
La tensión nominal del terminal secundario es la tensión que el transformador suministrará a una carga estándar a 20 veces la corriente secundaria normal sin superar el 10% de error de relación de trasformación. Además, el error de relación de transfomación debe limitarse al 10% a cualquier corriente de 1 a 20 veces la corriente nominal a cualquier carga menor. Por ejemplo, la clase de precisión de relé C100 significa que la relación puede calcularse y que el error de relación no superará el 10% en ninguna intensidad si la carga no supera 1,0 ohmios (1 ohmio x 5 amperios X 20 veces la intensidad normal = 100 voltios). Nota: Las normas anteriores utilizaban el término 10L en lugar de C, como 10L100, 10L400, etc. La norma CSA C13 utilizaba el término 10L en lugar de C. Para obtener más información sobre los transformadores de medida, consulte el Catálogo de transformadores de medida, documento nº 4210CT9701R6/01.
CTA-ID : 2009169