Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cuáles son los requisitos de distancia entre los transformadores eléctricos SquareD/Schneider y las paredes u otros obstáculos?

Asunto:
Las distancia de separación varían según el tipo de Transformador instalado

Línea de Productos:
Transformadores de baja tensión (LV Transformers)

Entorno:
Aplica a Transformadores de Baja Tensión de SquareD/Schneider Electric

Causa:

Los transformadores generan calor durante su funcionamiento, por lo que deben tener espacio libre respecto a obstrucciones.

Resolución:

  • Los transformadores ventilados de tipo seco, antiguos y no eficientes energéticamente (non-EE), deben instalarse con un mínimo de 6 pulgadas de separación entre cualquier abertura de ventilación y una pared u obstrucción.
  • Los transformadores energéticamente eficientes requieren un mínimo de 3 pulgadas de separación desde las aberturas de ventilación (esto no aplica a las aberturas inferiores).
  • Los transformadores no ventilados deben tener un mínimo de 3 pulgadas de separación respecto a cualquier obstrucción en todos los lados y en la parte superior.
  • Los transformadores energéticamente eficientes más nuevos (tipo EX) requieren 0,5 pulgadas de separación en la parte trasera y los lados respecto a cualquier obstrucción.
  • Los transformadores rellenos con resina epóxica pueden montarse directamente en la pared, pero requieren 12 pulgadas en ambos lados, parte superior e inferior.
  • Los transformadores tipo subestación requieren un mínimo de 12 pulgadas alrededor de las aberturas de ventilación, y los códigos locales pueden exigir más.

El requisito de separación está claramente indicado en la placa de características del transformador.