Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
Longitud del cable del SPD en función de la tensión de paso

Cuestión:
¿A qué distancia del panel se puede instalar un dispositivo de protección contra sobretensiones?

Línea de productos:
Dispositivos de protección contra sobretensiones

Entorno:
Instalación de dispositivos de protección contra sobretensiones

Resolución:
Al instalar un SPD (dispositivo de protección contra sobretensiones), es importante comprender el impacto de la longitud del cable en el rendimiento del SPD. Los cables más largos reducen el rendimiento del SPD debido a los efectos inductivos sobre los conductores, por lo que los SPD deben instalarse utilizando cables lo más cortos posible. Dado que los transitorios de sobretensión se producen a altas frecuencias, las inductancias asociadas son elevadas. La inductancia limita la propagación de los transitorios de sobretensión de corta duración y alta frecuencia. Cuando la propagación es limitada, grandes cantidades de energía permanecen en áreas localizadas y pueden afectar a los equipos cercanos.

Las estimaciones aproximadas de las caídas de tensión relacionadas con la inductancia oscilan entre 100 y 170 voltios por pie, lo que se suma a la tensión pasante del SPD y disminuye la protección de los equipos. Por estas razones, el Artículo 242.24 del Código Eléctrico Nacional 2020 (NEC - USA) exige que los SPD se instalen con las longitudes de cable más cortas posibles, como se indica a continuación:

Referencias
1. National Electric Code 15th Edition, 2020
2. ASCO Power Technologies, WP-50019_Locating SPDs

https://www.se.com/us/en/faqs/FA301358/
https://www.se.com/us/en/faqs/FA125734/

Instalación correcta Instalación incorrecta
Distancia de instalación correctaDistancia de instalación incorrecta