Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cómo utilizar la tarea de "Scheduler" en EcoStruxure Machine SCADA Expert v2023?

Cuestión:

La tarea Scheduler se utiliza para ejecutar la lógica del programa (utilizando el lenguaje de scripting incorporado) en una fecha/hora específica, en un intervalo de tiempo determinado, al producirse un evento definido.

En esta FAQ se muestra un ejemplo utilizando el tipo de evento Reloj.

Línea de Producto:

EcoStruxure Machine SCADA Expert v2020, v2023

Entorno:

Software de configuración de HMI en Windows

Resolución:

La hoja de trabajo Scheduler consta de las siguientes columnas:

Event: Hay tres tipos de eventos: Calendar,Clock y Change.

  • Calendar: Eventos que se producen en bases temporales superiores a 24 horas (por ejemplo, imprimir un informe todos los viernes a una hora determinada).
  • Clock: Eventos que se producen en bases temporales inferiores a 24 horas (por ejemplo, intervalos en minutos o segundos).
  • Change: Eventos relacionados con un cambio en una etiqueta definida en el campo Trigger.

.

Trigger: Se utiliza sólo con el evento Change. Cuando la variable definida aquí cambie, se evaluará la columna Expression.

Time: Se utiliza con los tipos de evento Calendar y Clock.

  • Con Calendar, cuando se produzca la fecha y hora especificadas, se evaluará la columna Expression.
  • Con Clock, la columna Expression se evalúa en función del intervalo de tiempo configurado en Time, comenzando desde que el proyecto comienza a ejecutarse.

.

Escriba una hora utilizando el formato HH:MM:SS.ms. Los valores válidos son:

  • Horas: 00 a 23
  • Minutos: 00 a 59
  • Segundos: 00 a 59
  • Milisegundos: 1 a 9 (opcional)

Ejemplos:

  • 03:00:00 = cada tres horas
  • 00:00:00.1 = cada 100 milisegundos

Date: Sólo se utiliza con el tipo de evento Calendar.

Los ajustes de orden y separador determinan el formato general de la fecha.

Por ejemplo:

  • Por defecto: MM/DD/AAAA (por ejemplo, 13/02/2015)
  • ISO 8601: AAAA-MM-DD (por ejemplo, 2015-02-13)

Tag: La variable que recibirá el valor devuelto por la columna Expression.

Expression: La expresión a evaluar.

Disable: Condición para desactivar el evento.

Ejemplo usando el evento Clock.

1

Añadiendo la variable al registro de la ventana de salida:

2

3

Resultado:

4

Nota: Realmente cerca de los 100ms definidos; para intervalos mayores, esto será más preciso.

Recursos relacionados:

Title: EcoStruxure™ Machine SCADA Expert, Manual de Ayuda

URL: https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=EIO0000002448&p_enDocType=User+guide&access=Public

Páginas relevantes:

  • Página 502: Detalles del formato de hora
  • Página 680: Detalles del formato de fecha