Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
Supresor de sobretensiones ASCO 733389 y 733389-001 SPD para Verizon

Línea de productos: ASCO Power by Schneider Electric.


Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) 458 de ASCO para Verizon

Número de pieza antiguo Número de modelo UL Número de catálogo
733389 458120SGS 370120SP12AWRCA0 bifásico
733389-001 458120YGS 370120YP12AWRCA0 trifásico

Dispositivo de protección contra sobretensiones de Verizon
Reconocido por UL 1449 4ª edición (no listado por UL). No es un Dispositivo UL Tipo 1 o UL Tipo 2, no está listado por UL.
Es un dispositivo de Tipo 4, conjunto de componentes reconocido por UL para instalar en una ubicación de Tipo 1.

Dimensiones del producto 8,78 x 4,60 x 2,50 (pulgadas) 120 x 225 x 65 (mm)
Vea las hojas de datos y los planos adjuntos como referencia:

Schneider Electric Mexico

Explora más
Producto:
Rango:
Explora más
Producto: