Problema
Los usuarios necesitan identificar el tipo y tamaño correcto de la herramienta necesaria para abrir el compartimento de la batería en el relé de protección SEPAM 80.
Producto
Relé de protección SEPAM 80
Entorno
- Panel frontal del relé SEPAM 80
- Procedimientos de mantenimiento del compartimento de la batería o de sustitución de la batería
Causa
Falta de identificacion del tipo de cabeza de tornillo en el compartimento de la batería del SEPAM 80, lo que lleva a realizar suposiciones incorrectas.
Resolución
El compartimento de la batería del relé SEPAM 80 requiere un destornillador TORX T08 para quitar o apretar el tornillo correctamente. El uso de la herramienta TORX T08 correcta garantiza un acceso seguro al compartimento de la batería sin dañar la cabeza del tornillo ni la carcasa del relé.