Problema
Un cliente intenta utilizar MiCOM Easergy Studio para convertir un archivo de configuración/ajustes de un relé KCGG122 a un relé KCGG110. Easergy Studio sólo ofrece opciones de conversión dentro de la línea KCGG122 y no permite la conversión a KCGG110. El cliente pregunta si esto es de esperar y si hay alguna forma de convertir el archivo para utilizarlo en KCGG110.
Producto
MiCOM Easergy Studio
Entorno
- Relay fuente: KCGG122 (relé OC/EF)
- Relay destino: KCGG110 (relé sólo EF)
- Conversión del archivo de configuración mediante Easergy Studio en entorno Windows
Causa
La función de conversión de Easergy Studio sólo admite conversiones de modelos dentro de la serie (es decir, entre variantes dentro de la misma serie de productos y familia funcional). El KCGG122 (OC/EF) y el KCGG110 (sólo EF) son series/familias funcionales diferentes, por lo que la herramienta no muestra la conversión entre series debido a las diferencias en las funciones, los elementos y los modelos de datos disponibles.
Resolución
- Este comportamiento es el esperado. Easergy Studio no admite la conversión de un archivo de configuración KCGG122 a un modelo KCGG110.
- No se dispone de conversión automatizada de series cruzadas.
- Procedimiento recomendado:
- Recrear manualmente los ajustes necesarios en el relé KCGG110.
- Utilizar la herramienta File Compare (o Settings Compare) de Easergy Studio para guiarse en la transferencia manual, mapeando sólo los elementos que existen en KCGG110 (EF) y omitiendo los elementos específicos de OC que no son compatibles.
- Después de la captura manual, valide los elementos de protección, la asignación de E/S, la lógica, las comunicaciones y las contraseñas.
- Realice una auditoría de dispositivo (lectura/comparación) antes de la puesta en servicio para garantizar la paridad cuando corresponda.
- Si es necesario, proporcione al cliente una lista de comprobación de asignación de parámetros (elementos EF, códigos ANSI, etapas, curvas, lógica de recogida/restricción) para agilizar el proceso manual.