MODULO QUANTUM
170INT11003
2 conectores D-sub DE-9 para conexión de Interbus
Grado de protección IP20
Aprobado por CE
Certificación CSA, UL y FM Clase 1 División 2
Amplio rango de temperatura de funcionamiento de 0°C a 60°C
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
Use Again
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA