Our Brands

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
Video: ¿Cómo obtengo el estado de Run de las unidades ATV212 y S-Flex?
Cuestión:
Estado de ejecución en unidades ATV212 y S-Flex
Resolución:
Para unidades de estilo abierto ATV212: Conecte directamente a RYA y RYC para conocer el estado Run. F130 debe programarse a 14: Drive Running.  Cuando se recibe el comando drive run, estos contactos cambian de estado de los contactos normalmente abiertos a los contactos cerrados.  Se volverán a abrir cuando se elimine el comando de ejecución o cuando se detenga la unidad.

Para unidades de disco con gabinete S-Flex: cuando se encuentra en AFC o en derivación, el estado está disponible en los terminales 13 y 14.

Para los gabinetes S-Flex 6/2011 y anteriores: RYA (terminal 11) y RYC (terminal 12) en el variador están programados para el FUNCIONAMIENTO del variador (F130 debe programarse a 14: Drive Running). Cuando se recibe el comando drive run, estos contactos cambian de estado de los contactos normalmente abiertos a los contactos cerrados. Se volverán a abrir cuando se elimine el comando de ejecución o cuando se detenga la unidad.  Cuando está en Derivación, el estado está disponible en los terminales 13 y 14.

Para las unidades S-Flex con tarjetas opcionales LON instaladas, los terminales RYA y RYC no están disponibles.   El estado cuando se ejecuta en modo AFC debe provenir de la red.

IFrame ¿Cómo obtengo el estado de ejecución de las unidades ATV212 y S-Flex?

Si este artículo no responde a tu pregunta, consulta nuestra base de datos de preguntas frecuentes, donde encontrarás respuestas a las preguntas más comunes:
Preguntas Frecuentes - Schneider Electric (se.com)

Si la sección de preguntas frecuentes no resolvió tu problema, puedes llamarnos al  55 5804 5000 Opción 1, Opción 2 o enviarnos un correo electrónico a customercare.mx@se.com para crear un caso con nuestro equipo de Soporte Técnico.

Si no te encuentras en México o Centroamérica, por favor contacta a tu Centro de Atención al Cliente local para recibir asistencia:
Support | Schneider Electric Global (se.com)