Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.
		
Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?
How is the Accuracy Class rating of the CT calculated?
Product
Current Transformers

Environment
Power Monitoring Instrumentation

Cause
Accuracy class is used to classify how accurate current transformers can measure current without error. There are 3 accuracy classes for Schneider Electric current transformers: class 0.5, class 1, and class 3.

Resolution
The accuracy class rating of the CT is based on the Max Power (VA) for the CTs
If the meter (VA) + the cable (VA) is less that Class 0.5 Max VA of the CT, the CT is class 0.5.

For documentation for Schneider Electric CT’s please check FA311758



Schneider Electric Norway

Trenger du hjelp?

  • Produktvelger

    Velg riktige produkt og kompatibelt tilbehør raskt og enkelt.

  • Be om tilbud

    Start din salgsforespørsel online, og vi vil kontakte deg.

  • Hvor kan du handle?

    Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.

  • Hjelpesenter

    Finn alle nødvendige supportressurser samlet på ett sted.