Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.
		
Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?
What is the current consumption (burden) of IRIG-B port in a PM8000, ION7400, or ION9000 meter?

Issue

What is the current consumption (burden) of IRIG-B port in a PM8000, ION7400, or ION9000 meter?

Product Line

PM8000, ION7400, and ION9000 meter

Environment

IRIG-B Port

Resolution

For the ION9000, PM8000 and ION7400 meters, IRIG-B uses the onboard digital inputs. These inputs are an “active impedance” that adjusts to the applied voltage. When the voltage is >=4V it will set the active input impedance to sink about 1-2mA.

Schneider Electric Norway

Finn ut mer
Produktfamilie:
Finn ut mer
Produktfamilie:
  • Produktdokumentasjon
  • Nedlasting av programvare
  • Produktvelger
  • Erstatningsprodukter og utskiftning
  • Kundesenter og support
  • Finn kontorene våre
  • Motta et pristilbud
  • Hvor kan du kjøpe produktet?
  • Schneider Electric Community
  • Karriere
  • Vår profil
  • Rapporter et pliktbrudd
  • Tilgjengelighet
  • Presserom
  • Investorer
  • EcoStruxure
  • Jobbsøk
  • Blogg
  • Personvernerklæring
  • Om informasjonskapsler
  • Vilkår for bruk
  • Change your cookie settings