Co oznacza kod "dCb" na wyświetlaczu falownika ATV320
Jest to tryb zatrzymania obciążenia, w którym przemiennik wstrzykuje napięcie/prąd stały do jednej fazy silnika i służy do wytworzenia momentu zatrzymania lub zabicia pędu pozostałego w obciążeniu. Nie zapewnia on utrzymania momentu obrotowego przy prędkości 0.
Istnieją 3 metody wstrzyknięcia prądu stałego DC, które można skonfigurować w przemienniku.
- Auto DC Injection w menu FUN, podmenu AdC, parametr AdC ustawiony na YES (domyślnie). Spowoduje to wstrzyknięcie prądu stałego po tym, jak VFD obniży częstotliwość wyjściową do 0 Hz.
- Typ zatrzymania można ustawić na DC Injection w menu FUN; podmenu Stt; parametr Stt można ustawić na dCI. Spowoduje to wstrzyknięcie prądu stałego w celu wytworzenia momentu zatrzymania zamiast obniżania częstotliwości wyjściowej.
- Wejście logiczne można skonfigurować tak, aby wydawało polecenie zatrzymania przy użyciu funkcji DC Injection, jeśli wejście to zostanie włączone. FUN- menu, Stt- podmenu, dCI ustawione na jedno z wejść logicznych. Gdy wejście to jest włączone, przemiennik będzie pracował w trybie DC Injection.