Nadaj wnętrzom wyjątkowy charakter i zwiększ ich wartość dzięki nowoczesnym rozwiązaniom aranżacyjnym.
Poznaj naszą kolekcję włączników i gniazdek – idealne połączenie pięknego designu, funkcjonalności i materiałów najwyższej jakości. Każdy nasz produkt pozwala nadać domowi charakter, oferując modne i ekologiczne rozwiązania.

Często nie doceniamy roli małych detali, takich jak włączniki i gniazdka, w wystroju naszych domów. To właśnie one potrafią całkowicie odmienić wygląd Twojego domu, nadając mu nowy charakter i dopasowując się do Twojego gustu. Dzięki stylowym włącznikom z naszej oferty zyskasz nieograniczone możliwości inspiracji dla każdego projektu – od nowej budowy po renowację.

Merten M-Pure: Piękno wykonane z tworzywa sztucznego pochodzącego z oceanów
Każdy egzemplarz to wyraz zrównoważonego rozwoju, łączący stylową estetykę z naszym zaangażowaniem w ochronę mórz.Transformacja w kierunku materiałów ekologicznych
Stawiamy na wykorzystanie 50% komponentów z odzysku w produkcji naszych produktów. Podczas testów urządzenia elektryczne muszą sprostać wymaganiu poddania temperaturze do 800 stopni bez topnienia.Trzy proste słowa, które redefiniują projektowanie
Zobacz, jak przekształcamy technologię w intuicyjne rozwiązania, które ułatwiają codzienne życie. Dzięki trzem głównym zasadom projektowania każdy nasz produkt poprawia Twój codzienny komfort.Od współczesnego minimalizmu do klasycznej elegancji, od wyrazistych kolorów po inteligentne rozwiązania i wyjątkowe tekstury — dostarczamy idealne wykończenie nowoczesnych aranżacji wnętrz.

Elektrycy

Budowniczy domów

Projektanci wnętrz
Jak deweloperzy mogą stworzyć stylowe, inteligentne domy przyszłości, które zapewnią maksymalny komfort i wygodę?
Schneider Electric oferuje innowacyjne rozwiązania, które przekształcą Twój dom w idealną przestrzeń do życia. Łączą one komfort, styl i długoterminową efektywność energetyczną. Jako lider w technologii inteligentnych domów, wspieramy deweloperów w tworzeniu nieruchomości najwyższej klasy. Oferujemy rozwiązania, które zapewniają najlepszą ochronę i bezpieczeństwo, poprawiają styl życia dzięki łączności oraz pozwalają na wdrożenie nowoczesnej estetyki i modułowych projektów. Nasza filozofia projektowania i laboratoria designu koncentrują się na niezawodności, łatwości użytkowania i innowacyjności, by dostarczać precyzyjne rozwiązania i produkty zapewniające komfort w Twoim domu.
Nasze inteligentne rozwiązanie, Wiser Home Energy Monitor, zintegrowane z domowym panelem elektrycznym, dostarcza dane w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możesz optymalizować zużycie energii za pomocą jednej aplikacji i monitorować każdy sprzęt elektryczny w domu. Nasze produkty to połączenie stylu i funkcjonalności. Oferujemy wydajne, wielozadaniowe i połączone włączniki, ściemniacze, gniazdka oraz urządzenia kombinowane, które pozwalają sterować oświetleniem i monitorować zużycie energii.
Schneider Electric dostrzega, że domy, jako najwięksi indywidualni konsumenci energii, mają znaczący wpływ na środowisko. Od ponad 100 lat jesteśmy zaufanym partnerem. Z dumą wspieramy deweloperów, oferując im rozwiązania, które pomagają tworzyć zrównoważone domy przyszłości – z niezawodną, zintegrowaną technologią i doskonałą estetyką.