Rozwiązania i usługi z zakresu Internetu rzeczy dla hotelu
Projektujemy, modernizujemy i optymalizujemy systemy hotelowe, aby obniżyć koszty energii i emisję dwutlenku węgla, jednocześnie poprawiając doświadczenia gości. Odkryj dzięki naszemu e-przewodnikowi pięć podstawowych strategii zarządzania małymi i średnimi hotelami.


Witamy w EcoStruxure dla hoteli
Dowiedz się, jak rozwiązanie EcoStruxure™ dla hoteli może pomóc w projektowaniu, modernizacji i optymalizacji całej infrastruktury hotelowej, aby zapewniać gościom wyjątkowe wrażenia, wspierać personel i zapewniać nieprzerwany komfort.
Odkryj nasze rozwiązania do zarządzania pokojami dla gości
Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązania do zarządzania pokojami gościnnymi mogą pomóc poprawić komfort pobytu gości, jednocześnie obniżając koszty energii i zwiększając wydajność operacyjną.
Kontroler pokojowy SpaceLogic™ z ekranem dotykowym dla hoteli
Dowiedz się, jak prostota łączy się z zaawansowaniem dzięki nowoczesnemu sterowaniu pokojami, które zapewnia zarówno pełen komfort, jak i znaczące oszczędności energii.
Hotele mają szansę na zrównoważony rozwój przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu gości. Twórz hotele neutralne klimatycznie – uprość drogę do zrównoważonego rozwoju, ogranicz zużycie energii, spełniaj wymagania regulacyjne i wywieraj pozytywny wpływ.
Dzięki naszym rozwiązaniom firmy działające w sektorze hotelarskim, takie jak The Ascott Limited, stają się bardziej inteligentne i ekologiczne.

Modernizacja w celu zmniejszenia emisji
Starsze budynki mają tendencję do generowania strat energii, ale dzięki odpowiednim technologiom efektywność energetyczna może stać się przewagą konkurencyjną także dla małych i średnich hoteli.
Budynki i infrastruktura gotowe na przyszłość
Zwiększ efektywność i dekarbonizację dzięki wdrożeniu inteligentnych technologii i interakcji z siecią.
Jak transformacja cyfrowa przyspiesza dekarbonizację
Poznaj trzy strategie, które pozwolą szybciej zdobyć certyfikaty zrównoważonego rozwoju i w pełni wykorzystać potencjał inicjatyw w tym obszarze.
Obniż koszty energii w swoim hotelu
Odkryj pięć strategii pozwalających radzić sobie z rosnącymi kosztami energii i nowymi przepisami dotyczącymi dekarbonizacji w małych i średnich obiektach hotelowych.Potrzebujesz pomocy?
Selektor produktów
Dobierz w łatwy i szybki sposób produkty oraz akcesoria dopasowane do konkretnych zastosowań.
Zapytaj o ofertę
Wyślij zapytanie, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.
Gdzie kupić?
Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.
Centrum Obsługi Klienta
Zasoby wsparcia, których szukasz, dostępne w jednym miejscu
1. Na czym polegają inteligentne rozwiązania dla hoteli?
Inteligentne rozwiązania dla hoteli to połączenie zaawansowanego oprogramowania dla tych obiektów, technologii automatyki i wszystkich innych innowacyjnych technologii, które zwiększają komfort gości. Rozwiązania te zwiększają wydajność i obniżają koszty ponoszone przez właścicieli hoteli.
Dzięki usprawnionym operacjom i spersonalizowanym usługom, oferowane rozwiązania mogą zwiększyć zadowolenie gości, przy jednoczesnym uwzględnieniu ekologicznego podejścia do nowoczesnej architektury i standardów budowlanych.
2. Co oznacza zrównoważony rozwój środowiskowy w przypadku hoteli?
Zrównoważony rozwój środowiskowy to proces wdrażania szeregu praktyk i polityk, które pozwalają zminimalizować wpływ branży hotelarskiej na środowisko. Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki podjęciu działań w zakresie gospodarki odpadami, oszczędzania wody i energii oraz stosowania zrównoważonych materiałów budowlanych.
Dzięki automatyzacji w hotelach i rozwiązaniom z zakresu Internetu rzeczy możemy pomóc właścicielom obiektów monitorować zużycie energii i wody. Co więcej, korzystanie z naszych rozwiązań umożliwia również optymalizację wydajności firmy i redukcję śladu węglowego.
3. Dlaczego hotele muszą być zrównoważone?
Hotele muszą być zrównoważone, aby stawały się innowacyjne i miały możliwość adaptacji do nowej rzeczywistości, w której nieustannie rosną oczekiwania zarówno gości, jak i inwestorów. Wprowadzenie praktyk prowadzących do zrównoważonych praktyk pomoże obiektom hotelom zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, co w dzisiejszych czasach jest kluczowym kryterium dla wielu klientów.
W hotelach mogą być też wprowadzone rozwiązania poprawiające komfort i bezpieczeństwo gości, a także ulepszające ich obsługę. Należy do nich lepsze przewidywanie potencjalnych awarii lub zakłóceń, których usuwanie już po wystąpieniu byłoby czasochłonne i kosztowne. Za sprawą lepszej kontroli i bardzo zaawansowanych systemów monitorowania możliwe jest zminimalizowanie ryzyka przestojów i zmaksymalizowanie wydajności operacji hotelowych.
4. Jak hotele mogą być zrównoważone środowiskowo?
Zrównoważone praktyki to najlepszy sposób, aby hotele stały się przyjazne dla środowiska. Działania te obejmują przejście na odnawialne źródła energii, oszczędzanie wody i energii elektrycznej oraz redukcję odpadów.
Ponadto technologie z zakresu automatyki hotelowej i inteligentne oprogramowanie hotelowe pozwalają właścicielom hoteli lepiej zarządzać działalnością obiektów, dzięki czemu łatwiej jest kontrolować wydatki.