Przyszłościowe zabezpieczenie portfela
Przyszłościowe zabezpieczenie portfela
Dowiedz się, w jaki sposób technologie inteligentnych budynków, łączność cyfrowa i operacje oparte na danych mogą poprawić wydajność, wzmocnić odporność, poprawić doświadczenia najemców i odblokować długoterminową wartość portfela.

Twoim celem jest rozwój wydajnego i przyszłościowego portfolio nieruchomości. Naszym – wspierać Cię w tym poprzez większą efektywność, odporność i zrównoważony rozwój Wraz ze wzrostem oczekiwań i ewolucją ryzyka, nasze rozwiązania cyfrowe oraz globalne doświadczenie pomagają podejmować pewne, oparte na danych decyzje i budować długoterminową wartość na każdym etapie.
Prawdziwe budynki. Prawdziwa innowacja. Rzeczywiste wyniki
Przekształcanie nieruchomości w wysokowydajne, niskoemisyjne, inteligentne cyfrowo przestrzenie, w których technologia, zrównoważony rozwój i projektowanie zorientowane na ludzi współpracują ze sobą.
Projektowanie z myślą o komforcie. Realizacja w oparciu o dane

W 150 Holborn w Londynie, Schneider Electric umożliwił uzyskanie 90-punktowego wyniku komfortu i sterownik w czasie rzeczywistym ponad 6000 punktów danych - tworząc miejsce pracy, które dostosowuje się do ludzi, a nie odwrotnie.
Zobacz, jak nasze rozwiązania do zarządzania budynkami i urządzenia IoT – z kontrolą temperatury, oświetlenia, rolet i nie tylko – zmieniają komfort użytkownika w realną przewagę.
Odkryj praktyczne podejścia do modernizacji istniejących budynków poprzez ukierunkowane modernizacje, które poprawiają wydajność, odporność i wartość portfela.
Potrzebujesz pomocy?
Selektor produktów
Dobierz w łatwy i szybki sposób produkty oraz akcesoria dopasowane do konkretnych zastosowań.
Zapytaj o ofertę
Wyślij zapytanie, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.
Gdzie kupić?
Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.
Centrum Obsługi Klienta
Zasoby wsparcia, których szukasz, dostępne w jednym miejscu
Czym jest zrównoważony budynek?
ównoważone budynki minimalizują swój wpływ na środowisko dzięki takim rozwiązaniom jak systemy zarządzania energią, integracja odnawialnych źródeł energii oraz automatyka budynkowa. W połączeniu z wiedzą ekspertów, technologie te mogą znacząco ograniczyć emisję dwutlenku węgla – także w nieruchomościach komercyjnych.
W jaki sposób nieruchomości wpływają na środowisko?
Budynki emitują do 40% gazów cieplarnianych (GHG), a ponad połowa obecnych nieruchomości będzie nadal użytkowana w 2050 roku. Ślad węglowy takich obiektów można zmniejszyć poprzez optymalizację zużycia energii, integrację odnawialnych źródeł energii i wdrożenie systemów automatyki budynków.




.webp)