As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
ETE - FAQ - Offer: How will the EcoStruxure Transformer Expert solution aid transformer Asset Managers?

The EcoStruxure Transformer Expert solution is an advanced tool that provides the insulation health status of a transformer in an easily accessible format. This information will enable Asset Managers to extend the life of aging transformer assets by determining the risks of increasing load or continuing to operate a transformer, as well as making informed decisions on when to refurbish, which maintenance strategy to apply, and when to replace.  With fleet-wide reporting, transformers can be easily ranked based on Life Left, Hot Spot Temperature and Water Content of Paper.

Schneider Electric Portugal

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie