As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
EAE - TM262L01MDESE8T - Configuration Assistance w/ EAE v25.0

Issue:

Need to program a M262 dPAC using Automation Expert. Unable to deploy the project in a way that allows access to the inputs and outputs integrated into the main module along with the CPU. Not able to configure the hardware properly.

Product Line:

M262 dPAC controller M262L01MDESE8T.

Resolution:

On a M262 dPAC controller the integrated I/O are disabled and not used, and there is currently no plan to enable them.

This is why these I/O cannot be configured in EcoStruxure Automation Expert.

Into the online help, under the Devices User Guides, the M262 Distributed PAC - User Guide shows in the Presentation of the controller that the I/O terminal connector is not used.

M262 dPAC Presentation

Link to online help:

https://product-help.se.com/EcoStruxure Automation Expert/25.0?lang=en-US&theme=Help

If this FAQ did not solve your issue, you can chat with us at chat with us or e-mail us at customer.services@se.com to create a case with our Technical Support Team.

If you are not located in North America, please contact your local Customer Care Center for assistance: Support | Schneider Electric Global (se.com)

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Produto:
Explorar mais
Produto:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie