Forresters TEI-rapport: Lås upp ROI med EcoStruxure ADMS med DERMS
Upptäck hur Forresters TEI-rapport visar att EcoStruxure™ ADMS, integrerat med DERMS, förändrar elbolagens verksamhet och ger starka ekonomiska resultat.

21,1 MUSD
Tidsbesparingar för fältpersonalen
5,5 MUSD
Tidsbesparingar i kontrollrummet
12,1 MUSD
Tidsbesparingar för varje DER-integrationsstudie
Moderna plattformar för nätverkshantering ger elbolagen bättre insyn i verksamheten och effektivare verktyg för övervakning och hantering, och stöder därmed utvecklingen av elnätets infrastruktur samtidigt som de förbättrar driftseffektiviteten och säkerheten för fältpersonalen. Dessa lösningar kan göra det möjligt för elbolagen att på ett mer flexibelt sätt integrera decentraliserade energiresurser, vilket kan leda till ökad kundnöjdhet, optimerad elnätsprestanda och snabbare framsteg mot målen för minskade koldioxidutsläpp. Schneider Electric gav Forrester Consulting i uppdrag att genomföra en TEI-studie (Total Economic Impact™) och undersöka den potentiella avkastningen på investeringar (ROI) som företag kan få genom att använda ADMS med inbäddat DERMS. Syftet med denna studie är att ge läsarna ett ramverk för att utvärdera den potentiella ekonomiska effekten av ADMS med inbäddat DERMS på deras organisationer. Alla valutauppgifter är i amerikanska dollar. Den finansiella analys som baseras på intervjuerna visade att en sammansatt organisation upplever fördelar på 61,8 MUSD under fem år jämfört med kostnader på 21,8 MUSD, vilket ger ett nettonuvärde (NPV) på 40,0 MUSD och en ROI på 184 %.
Öka ditt bolags effektivitet och hållbarhet med vår EcoStruxure-plattform för att öka den operativa effektiviteten.