Tradicionalni pristop k upravljanju sredstev ni več dovolj
V novem energetskem okolju se soočate z izjemnimi izzivi: pomanjkanjem delovne sile na področju električne energije, staranjem opreme, nestanovitnostjo stroškov energije, kakovostjo energije. Z razvijanje strategije z našim vodilnim strokovnim znanjem na področju proaktivnega upravljanja električnih sredstev boste lahko dosegli cilje poslovne kontinuitete in trajnosti.
Odkrij prednosti naših storitev za upravljanje sredstev
Kot priznan vodilni ponudnik na področju elektrifikacije in trajnosti ti lahko pomagamo doseči oprijemljive rezultate.
- Neprekinjeno poslovanje
75 % nenačrtovanih prekinitev se je skrajšalo.
- Stroškovna učinkovitost40 % stroškov vzdrževanja je znižanih.
- Privarčevani viri90 % odpadkov je bilo preprečenih s posodobitvijo.
Proaktivni pristop k upravljanju električnih sredstev
Ta pristop s skrajšanjem čas nedelovanja do največje mere, optimiziranjem časovnih razporedov vzdrževanja in spodbujanjem energetske učinkovitosti in krožnosti izboljša poslovanje, stroškovno učinkovitost in odtis na okolje.
Zasnova sistema in strategija sredstev
Izkoristite strokovne storitve za opredelitev jasne strategije za upravljanje sredstev in dodelitev ustreznih virov.
Digitalizirano spremljanje sredstev
Digitaliziraj sredstva s povezanimi senzorji za zbiranje podatkov o sredstvih za izvajanje spremljanja stanja.
Inteligentna napovedna analitika in vzdrževanje
Omogoči analitične napovedi za optimizacijo strategije vzdrževanja sredstev.
Izvedba vzdrževanja in posodobitev s krožnostjo
Izvajaj vzdrževanje za podaljšanje in optimizacijo življenjske dobe sredstev do konca življenjske dobe, s storitvami krožnosti na vrhu.
Edinstveni portfelj za dostop do prednosti
Z rešitvami EcoConsult, EcoCare in EcoFit se lahko lotite težav z močnim poudarkom na kibernetski varnosti in zasebnosti podatkov.
Št. 1
300
+6000
Št. 1
Strategije za industrijskih operacij brez časa nedelovanja
Razišči razloge za povečan nenačrtovan čas nedelovanja med energetskimi prehodi in se seznani s strategijami, ki ti bodo pomagale uspeti v tem spreminjajočem se okolju z informativnim dokumentom »Prihodnost brez časa nedelovanja v industriji: Strateške pobude za izboljšano zanesljivost«.
Si pripravljen/a na nov pristop?
Spoznaj, kako lahko naši strokovnjaki za storitve upravljanja digitalnih sredstev racionalizirajo tvoje procese in zagotovijo učinkovito delovanje.
Upravljanje električnih sredstev v praksi
Nescafe
Capgemini
BASF
Potrebuješ pomoč?
Orodje za izbor izdelkov
Hitro in preprosto poišči prave izdelke ter dodatno opremo za svoje načine uporabe.
Pridobi ponudbo
Začni poizvedbo prek spleta, strokovnjak pa bo vzpostavil stik s tabo.
Kje kupiti izdelke?
Enostavno poišči svojega najbližjega distributerja Schneider Electric.
Center za pomoč
Poišči vire za podporo za vse svoje potrebe na enem mestu.
Kaj je upravljanje električnih sredstev?
Upravljanje električnih sredstev je strategija, ki jo organizacije uporabljajo za optimizacijo življenjskega cikla svojih električnih sredstev. V večini primerov gre za proaktiven pristop, ki vključuje načrtovanje, pridobitev, delovanje, vzdrževanje in prodajo sredstev podjetja.
Glavni cilj upravljanja električnih sredstev je povečanje učinkovitosti in zanesljivosti teh sredstev, hkrati z zagotavljanjem varnosti in skladnosti s predpisi. Ta strategija vključuje tudi načrte predvidljivega vzdrževanja, ki vam pomagajo predvideti okvare z uporabo analize podatkov.
Naše proaktivne storitve upravljanja električnih sredstev so usklajene tudi z vašimi trajnostnimi cilji. Tako lahko zmanjšaš vpliv svojega podjetja na okolje, znižaš operativne stroške in izboljšaš energetsko učinkovitost.
Kakšne so prednosti uporabe vzdrževanja na osnovi stanja
Uporaba vzdrževanja na osnovi stanja zagotavlja neprekinjeno poslovanje, zmanjšuje vpliv na okolje in izboljšuje varnost. To krepi naš položaj izbranega partnerja. Z bogatimi izkušnjami, obsežnimi viri, več kot 6000 strokovnjaki in certificiranimi partnerji ter 300 internimi znanstveniki zagotavljamo pomembno vrednost z elektrifikacijo in digitalizacijo.
Naše zmogljivosti zajemajo celoten življenjski cikel inštalacije, od načrtovanja sredstev in zasnove do rešitev ob koncu življenjske dobe. Ponujamo celosten niz storitev, vključno s storitvami EcoConsult, EcoCare in EcoFit, pri čemer dajemo prednost kibernetski varnosti in zasebnosti podatkov.
Kako je mogoče povečati energetsko učinkovitost pri upravljanju sredstev?
Energetsko učinkovitost pri upravljanju električnih sredstev je mogoče povečati z izvajanjem štirih ključnih korakov: zasnova sistema in strategija sredstev, digitalizirano spremljanje sredstev, inteligentna napovedna analitika in vzdrževanje ter izvedba vzdrževanja.
Zasnova sistema in strategija sredstev nam omogočata, da ustvarimo strategijo, ki je specifična za naše poslovanje in usklajena z zahtevami sredstev in operativnimi cilji.
Digitalizirano spremljanje sredstev vključuje napredne tehnologije spremljanja, ki nam omogočajo spremljanje učinkovitosti tvojih sredstev v realnem času. To zagotavlja pravočasne posege, kadar so potrebni.
Pametna napovedna analitika in vzdrževanje predvidevata potencialne okvare in potrebe po vzdrževanju z uporabo analize podatkov, kar omogoča proaktivne ukrepe za izboljšanje delovanja in učinkovitosti.
Bistvo izvajanja vzdrževanja je učinkovito izvajanje strategij vzdrževanja, zagotavljanje, da sredstva delujejo z največjo učinkovitostjo, z minimalnim časom nedelovanja, manj odpadki in največjo učinkovitostjo.