What is the replacement for the RXN range of relays? e.g. RXN41G1*
The RXN relays were replaced by the RXM* range. For example, the RXN41G1* was replaced by RXM4AB1* + RXZE2S114M socket. (* = coil voltage code eg B7 = 24v AC)

Common voltages are :
B7 = 24v AC (50/60hz)
F7 = 110v AC (50/60hz)
P7 = 230v AC (50/60hz)

JD = 12v DC
BD = 24v DC
FD = 110v DC

Please note - References ending 'TQ' have now been discontinued. This referred to the relays being available in quantities of 100, i.e purchasing RXM2AB1B7TQ would give you 100x RXM2AB1B7.
Old rangeNew Range
RXNRXM
RXN21E11B7RXM2AB1B7
RXN21E11BDRXM2AB1BD
RXN21E11E7RXM2AB1E7
RXN21E11EDRXM2AB1ED
RXN21E11F7RXM2AB1F7
RXN21E11FDRXM2AB1FD
RXN21E11JDRXM2AB1JD
RXN21E11P7RXM2AB1P7
RXN21E12B7RXM2AB2B7
RXN21E12BDRXM2AB2BD
RXN21E12E7RXM2AB2E7
RXN21E12EDRXM2AB2ED
RXN21E12F7RXM2AB2F7
RXN21E12FDRXM2AB2FD
RXN21E12JDRXM2AB2JD
RXN21E12P7RXM2AB2P7
RXN41G11B7RXM4AB1B7
RXN41G11BDRXM4AB1BD
RXN41G11E7RXM4AB1E7
RXN41G11EDRXM4AB1ED
RXN41G11F7RXM4AB1F7
RXN41G11FDRXM4AB1FD
RXN41G11JDRXM4AB1JD
RXN41G11MDRXM4AB1MD
RXN41G11U7RXM4AB1U7
RXN41G11P7RXM4AB1P7
RXN41G12B7RXM4AB2B7
RXN41G12BDRXM4AB2BD
RXN41G12E7RXM4AB2E7
RXN41G12EDRXM4AB2ED
RXN41G12F7RXM4AB2F7
RXN41G12FDRXM4AB2FD
RXN41G12GDRXM4AB2GD
RXN41G12JDRXM4AB2JD
RXN41G12P7RXM4AB2P7
RXN21E11B7TQRXM2AB1B7
RXN21E11BDTQRXM2AB1BD
RXN21E11E7TQRXM2AB1E7
RXN21E11EDTQRXM2AB1ED
RXN21E11F7TQRXM2AB1F7
RXN21E11FDTQRXM2AB1FD
RXN21E11JDTQRXM2AB1JD
RXN21E11P7TQRXM2AB1P7
RXN21E12B7TQRXM2AB2B7
RXN21E12BDTQRXM2AB2BD
RXN21E12E7TQRXM2AB2E7
RXN21E12EDTQRXM2AB2ED
RXN21E12F7TQRXM2AB2F7
RXN21E12FDTQRXM2AB2FD
RXN21E12JDTQRXM2AB2JD
RXN21E12P7TQRXM2AB2P7
RXN41G11B7TQRXM4AB1B7
RXN41G11BDTQRXM4AB1BD
RXN41G11E7TQRXM4AB1E7
RXN41G11EDTQRXM4AB1ED
RXN41G11F7TQRXM4AB1F7
RXN41G11FDTQRXM4AB1FD
RXN41G11JDTQRXM4AB1JD
RXN41G11MDTQRXM4AB1MD
RXN41G11P7TQRXM4AB1P7
RXN41G12B7TQRXM4AB2B7
RXN41G12BDTQRXM4AB2BD
RXN41G12E7TQRXM4AB2E7
RXN41G12EDTQRXM4AB2ED
RXN41G12F7TQRXM4AB2F7
RXN41G12FDTQRXM4AB2FD
RXN41G12JDTQRXM4AB2JD
RXN41G12P7TQRXM4AB2P7
RXZE1M114RXZE2M114
RXZE1M114MRXZE2M114M
RXZE1S108MRXZE2S108M
RXZE1S111MRXZE2S111M
RXZE1S114MRXZE2S114M
RXZ200RXZ400
RXZR235RXZR335
RXZL320RXZL420
RZM021BNRXM021BN
RZM021FPRXM021FP
RZM021RBRXM021RB
RZM041BN7RXM041BN7
RZM041FU7RXM041FU7
RZM040WRXM040W
RXW040MDRXM040W
RZM031BNRXM040W
RZM031FPDRXM040W
RZM031RBRXM040W

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: