SSS'lere göz atın

Schleicher Modicon PLC standart giriş çıkışları nelerdir?

Yayınlanma tarihi: 29 Temmuz 2020

PLC programlarken dikkat edilmesi gerekn değişken türkleri var; bit, byte , word , Dword,İnteger,Short signed İnteger , Unsigned short integer , Signed integer , Unsigned integer ,Double integer , Unsigned Double İnteger ve Float.. Bunlar hakkında plc programlama ile ilgili olarak başlangıç için bilinmesi gereken bilgiler:
Schneider IEC stadartlarına göre kodlama yapar. 


Örneğin ı0.0 simenst'e ilk input bitirdir ve bu şekilde sıra ile artar.kendine ait bir standarttır.Fakat Schneiderda bir inputu şu şekilde tanımlarsın %I0.3.1 buradaki %I IEC standardına gore ınputu tanımlar,sonrasındaki 0 modulun takılı olduğu rack numarasıdır,sonrasındaki 3 madülün takılı olduğu slot numarasıdır, sonrasındaki 1 ise madülün hangi kanalını kullandığını söyler.

IEC standardının avantajı sana inputun fiziksel olarak da yerini tarif etmesidir.

En son nereye kadar gider sorusu ise, rack'ın üzerine kac kart koyabildiğin ile ilgili sınırdır.



Örnek  ;


%I3.8.34 := 3. rack, 8.kart, 34 numaralı kanal. INPUT
%Q0.0.0 := 0. rack, 0.kart, 0 numaralı kanal. OUTPUT
%IW2.10.2 := 2. rack, 10.kart, 2 numaralı kanal. ANALOG INPUT
%QW1.0.1 := 1. rack, 0.kart, 1 numaralı kanal. ANALOG OUTPUT
 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.