Size bugün nasıl yardımcı olabiliriz?

How to wire properly the positive/negative signal to D0/D1 pin of serial port on M340 or NOM for RS485

Question:
How to wire properly the positive/negative signal to D0/D1 pin of serial port on M340 or NOM for RS485?


Answer:
RS485 is the difference signal, so it makes no sense to indicate positive / negative for D1, D0.
Due to the different convention, customer may came across Data+/Data- or B/A combination of wires.
Just wire the Data+ to D1 or B to D1, remeber that when D1>D0, the logical signal is positive inside while it is negative when D1<D0

Schneider Electric Turkey

Daha fazlasını keşfedin
Seri:
Daha fazlasını keşfedin
Seri:
  • Ürün Belgeleri
  • Yazılım İndirmeleri
  • Ürün Seçici
  • İkame Ürün ve Değiştirme
  • Yardım Merkezi
  • Ofislerimizi Bulun
  • Teklif Alın
  • Satış noktaları
  • Schneider Electric Topluluğu
  • Kariyer
  • Şirket Profili
  • Bir usulsüzlüğü bildirin
  • Erişilebilirlik
  • Haberler
  • Yatırımcılar
  • EcoStruxure
  • İş Araması
  • Blog
  • Gizlilik İlkesi
  • Çerez Bildirimi
  • Change your cookie settings