Size bugün nasıl yardımcı olabiliriz?

How do I convert an Integer to a Real using SoMachine basic V1.5 SP1?

To convert an INT to REAL you can use this syntax in an operate block:

%MF10:=INT_TO_REAL(%MW2)