{}

SSS'leri Arayın

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Anahtar kelimeye göre arama yapın veya soru sorun","searchBtn":"Arama","error":"Lütfen aranacak bir anahtar kelime girin"}}

Selektivite nedir ? Bir kurulum/sistemde uygun selektivite sağlanabilmesi için devre kesici seçiminde nelere dikkat edilmelidir ?

Selektivite, aşırı akım ve toprak hata koruma ekipmanlarının herhangi bir hata durumunda kurulumun olduğu nokta oluşan hatanın hemen üzerindeki cihazın diğer koruma ekipmanlarını etkilemeden açmasıdır.

Selektivite, kritik yükleri besleyen sistemlerin bir devrede oluşan hatanın devrenin diğer kısmındaki beslemelerin kesintiye uğramaması için gerekir

IEC 60364’de kurulum sağlayan güvenlik hizmetleri için zorunluluğundan bahsedilmektedir.
Selektivite ayrıca bazı yerel düzenlemeler ve aşağıda belirtilen özel uygulamalar için gerekebilir ;
  • Hastane / Sağlık Hizmetleri Kuruluşları
  • Denizcilik
  • Yüksek binalar
Selektivite özellikle enerji sürekliliği ve güvenliğinin yüklerin temel doğası gereği kritik olduğu yerlerde önem arz eder ;
  • Veri merkezleri
  • Tünel, Havaalanı vb
  • Kritik süreçler
Selektivite, sistemde oluşabilecek maksimum kısa devrenin sistemin beslemesini sağlayan devre kesicilerin selektivite limitinden aşağıda olduğu durumlarda sağlanır. Seçicilik, tek bir kaynaktan sağlanan tüm devreler ve her türlü arıza için kontrol edilmelidir ;
  • Aşırı yük
  • Kısa devre
  • Toprak hata
Eğer sistem şebeke & jeneratör gibi iki farklı kaynaktan besleniyor ise, her iki durum için de selektivite kontrol edilmelidir.
IEC 60364-5-53:535 2019 standardına göre ; iki devre kesici arasında seçicilik aşağıdaki gibi olabilir ;
  • Kısmi : Devre kesicinin karakteristiğine göre belirlenen bir değer ile (Is )
  • Bütün  :  Şalterin downstream denilen yük tarafındaki maksimum potansiyel kısa devre akımına kadar ( Isc_max )
  • Tam    :Downstreamdeki devre kesicinin kısa devre akım kesme kapasitesi seviyesine kadar olan
  • Gelişmiş Seçicilik : Kaskatlamanın uygunlanması ile şalterin kısa devre kesme kapasitesinin daha üstündeki seviyeye kadar olan seçicilik
  • Seçicilik performansı iki devre kesicinin karakteristiğine ve yük tarafında oluşabilecek maksimum kısa devre değerine bağlıdır
Seçicilik aşağıdaki 4 temele dayalı olarak oluşturabilir ;
  • Akım bazlı
  • Zaman gecikmesi bazlı
  • Toprak hata
  • Lojik
Devre kesici seçilirken, LSI korumalı micrologic 5.0 serisi şeçicilik özelliği olan şalterler sistem karakteristiğine göre oluşabilecek maksimum kısa devre kesme kapasitesi , sistem operasyonel gerilim değeri vb kriterler dikkate alınarak seçilmelidir

Schneider Electric Turkey

Bu yardımcı oldu mu?