Size bugün nasıl yardımcı olabiliriz?

Masterpact MTZ: How to create a CT test position cradle contact.

Issue: The eIFE uses same physical position as the CT test position chassis contacts.
Product Line: Circuit Breakers
Environment: Masterpact MTZ chassis

Resolution:
Wiring a CD xx1-xx2 in series with a CE xx1-xx4 creates a simulated CT contact. Same as a CT xx1-xx2 contact.
Wiring diagram

Schneider Electric Turkey

Daha fazlasını keşfedin
Seri:
Daha fazlasını keşfedin
Seri:

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Ürün seçici

Ürün seçici

Uygulamalarınız için doğru ürünleri ve aksesuarları hızlı ve kolay bir şekilde bulun.

Teklif Alın

Teklif Alın

Satışla ilgili sorularınızı çevrimiçi olarak başlatın, bir uzman sizinle bağlantı kuracaktır.

Satış noktaları

Satış noktaları

Konumunuza en yakın Schneider Electric distribütörünü kolayca bulun.

Yardım Merkezi

Yardım Merkezi

Tüm ihtiyaçlarınız için destek kaynaklarını tek bir yerde bulun.