我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

施耐德電機擴展三相Easy UPS 3L至600 kVA 最佳化的資本投資輕鬆實現業務連續性

  • Easy UPS 3L從 300 kVA 擴展到 600 kVA,配備新的 300 和 400 kVA UPS
  • 緊湊型三相 UPS簡化了配置、使用與服務
  • 為大/中型商業建築和輕工業應用的理想選擇
  • 連接EcoStruxureTM,可利用智慧型手機隨時隨地進行遠端監控和支援,從而簡化管理與服務

【2021年3月31日,台北訊】

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric今(31)日宣佈,將Easy UPS 3L從300kVA擴展到600 kVA (400V),並增加了300 和 400 kVA 3相不間斷電源(UPSs) 用於外部電池。Easy UPS 3L簡化了配置和服務,為大/中型商業建築和輕工業 UPS 應用提供高可用性及可預測性。

Easy UPS 3L 小巧外型、高度可用的平行及冗餘設計結合強大的電氣規格,可在各種環境中保護關鍵設備免受停電、浪湧和尖峰造成的損壞。將可預測性引入公用事業成本,效率可高達96%。Easy UPS 3L 包括寬大的電池電壓視窗,可容納各種電池配置,並配備全方位的選項與配件,以便整合至不同的環境當中。

施耐德電機全球副總裁穆斯塔法.德米爾科爾(Mustafa Demirkol)表示:「Easy UPS 3L的擴展顯示施耐德電機提供簡單、強大且極具競爭力的解決方案,持續致力於滿足市場需求。該解決方案也將當今互聯企業的效率、靈活性、可預測性和可靠性放在首位,且易於配置、安裝、使用和維修。」他也補充:無論是在生產區、電氣機房或資料中心內,Easy UPS 3L 的堅固耐用性,以及容錯設計,讓彈性和可靠性提升,從而優化佔地面積,節省昂貴的空間成本,Easy UPS 3L是輕鬆實現業務連續性和優化投資的理想選擇。

許多客戶已受益於施耐德電機的全球服務設置,在整個Easy UPS 3L 生命週期中,擁有強大的在地服務專家網路,持續為客戶提供全方位的服務。啟動服務更確保 Easy UPS 3L 正確安全的配置,以實現可靠、安全的最佳性能。

Easy UPS 3L易於配置、使用和服務:

從容應對惡劣的環境

具有符合性塗層的列印電路板、可更換的防塵器、統一功率因數和強大的超載保護,可應對惡劣環境,使Easy UPS 3L 成為業務連續性的可靠解決方案

降低系統複雜性以節省CapEx資本投資

通用的架構、並聯功能提供冗餘的可能性或增加容量

可以同時併聯 5 個 UPS,增加容量,或是併聯5 +1 UPS 以實現冗餘。如果電源區塊無法操作,則負載將繼續由剩餘的電源區塊支援,前提是負載低於系統中功能電源區塊的容量

透過EcoStruxure IT雲端軟體服務,隨時隨地全面掌握現況,輕鬆監控管理且安全無虞

欲瞭解更多資訊,請造訪 www.se.com/ecostruxure-it,可免費試用 EcoStruxure IT 專家監控解決方案30天

要瞭解更多有關易用 UPS 3L 的資訊,請造訪我們的產品網頁

施耐德電機目標在使世人皆可善用能源及資源為所有人提供前進與可續性的橋樑。 我們稱之為˹ Life Is On ¸

我們的使命是成為您實現永續發展及效率的數位合作夥伴。

我們透過整合領先世界的製程及能源技術推動數位轉型。從端點到雲端連接,在生命週期內將產品、控制元件、軟體及服務進行雲連接,實現整合管理樓宇、建物、資料中心、基礎設施及各產業。

施耐德電機是最本土化的國際公司。我們倡導這些對施耐德電機意義深遠的目標與充滿包容性及能動性的開放價值及夥伴生態系統。https://www.se.com/tw/zh/

採用 Wiztrust 區塊鏈認證平台

分享此頁面: