我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Is there a CAD file for the Magelis HMISTU655?

Issue:
CAD files for the HMISTU655 HMI


Product Line:
HMISTU655



Resolution:
Yes, see the attached .dwg and .dxf  CAD files for the HMISTU655 HMI


施耐德電機Taiwan

附件
hmi_stu_655.dxf [3.55 MB]
hmi_stu_655.dwg [805.68 KB]