我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
What is the default TCP port number of the native Ethernet Port on M340 BMXP342020 processor.

Product:

M340

Answer:

The proprietary TCP port number for Modbus/TCP traffic for the M340 BMXP342020 processor's native ethernet port is 502.