我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
How can I read a string data from OFS V3.60?

Article available in these languages: 西班牙文

1) The typical syntax AliasName!%MW returns the numerical value of the string.
image

2) To see the actual data in a string format you need to add the ;c at the end.
AliasName!%MemoryWord;c

M340!%MW10:4;c
image2