我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
STBXTS5610 Connector Pinouts

Issue

The purpose of this resolution is to document pinouts for the STBXTS5610 HE10 connector used with the STBDDO3705 16 Channel Output module.

Product Line
Advantys,STB

Resolution


connector pin details